This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000EVM:压降

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172464/tps631000evm-voltage-drop

器件型号:TPS631000EVM

大家好、

客户向  TPS631000EVM-075施加了0.33A 负载、 输出电压从3.3V 更改为3.0V。 它们将模式从低电平变为高电平(PWM)。  

您能否帮助诊断 施加负载时电压变化大的原因(输入电流在 Vin=3.3V 时为0.392A)?

提前感谢

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin、

    您能否分享客户关于 此下降的波形?

    我们做了很多工作台、以前从未见过、我认为这主要是工作台设置错误造成的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    c 感谢您的等待。 它们没有测量波形。 它们的作用是将3.3V 输入电源连接到 EVAL 输入连接器、在无负载的情况下检查输出电压、电压为3.3V。 将输入电压从2V 更改为5V、输出保持在3.3V。 然后向输出(0.33A)添加负载、输出电压更改为3V、即使输入为3.3V 至5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我又去了长凳,似乎一切都好。  

    如果没有波形、我认为不容易知道发生了什么。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、  

    您需要哪种波形? 请指明吗?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin、

    出现意外压降期间的波形。 包括 Vout Ven Vinput 和电感器电流的信息。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marvin 的介绍!

    TAO、我设置的是相当简单的。 使用直流电源(3.3V 0.8A)提供评估输入电压(J1引脚1和引脚6)、将 EN 设置为高电平、MODE 设置为高电平。 将评估输出(J2引脚1和 PIN6)连接到负载电阻器(10 Ω)。 输出电压将从3.3V 变为3V。 将输入电压从2.5V 调整为5V、输出始终为3V (原理图设置为3.3V)。 我们刚刚从 Mouser 购买了此评估、无法进行详细测量、以防我们退回它。 由于您确认您未在您的身边看到这种失败、我将联系您的原始经理、看看他是否可以为我们提供另一个评估。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hong、

    感谢您的详细描述。  

    我的 ,是该故障可能不是由 EVM 本身引起的、但一些易于忽略的细节、例如带有较大随机 DCR 和电感器的长电缆。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、我认为电缆没有问题。 它是20cm 的 AWG20导线。

    谢谢! 洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    好的、因为我们的所有 EVM 都是在测试后发货的、如果可能、您可以将 EVM 发送给我、我将重新进行基准测试。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、这可能是处理此问题的方法。 请您分享您的地址和收货人吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hong、

    很抱歉、我认为最好您能分享 EVM 的图片、大多数情况下、我将拥有相同的 EVM、并且我可以进行基准测试以进行确认、无需进行运输。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     徐您好、

    感谢您的照片,很抱歉我在病假。

    您能否分享您的工作台设置、是的、这是一款合适的 EVM、我们基于此 EVM 进行了许多工作台测试、从您的一侧观察到的现象不应发生。

    我们来重点介绍一下您的基准测试的设置。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我找到了问题。 我们的电源无法提供足够的电流。 更换另一个电源后、输出电压为3.3V。

    感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hong、

    好消息

    此致

    TAO