This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:电源管理论坛

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181034/ucc28810-power-management-forum

器件型号:UCC28810
Thread 中讨论的其他器件: TL431

主席先生,

 参考: 、设计编号 PMP30882、  我们正在使用  TI 的 UCC28810 (LED 照明电源控制器)设计24V/2.5A 电源。  

请在下方找到其原理图和 PCB 布局

e2e.ti.com/.../24V-SMPS-V2-_2800_2_2900_.zip

我想在电源中包含高压和低压切断电路。

在 原理图中、共用 TLV803EA26R 用于高压切断。

但是、我想使用以下高压切断、而不是使用 TLV803EA26DBZR。

您可以观察到我已将电路与  现有电路集成(共用原理图)。 输入来自 Vin 电路的整流器部分(二极管 D6和 D7)。

我已连接分压器(Res.R11)与 VDD 之间的截止电路。

以下电路用于通过 TLV803EA26DBZ 实现低压切断、已经过试用和测试。 请仔细查看并提出  您宝贵的反馈。

请告知、这是否会导致电路中的任何操作问题。

此致

Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subham、我认为这两个电路都不会始终如一地工作。  在这两种情况下 、MOSFET 的源 极均以 VSENSE 为基准。 您如何 保证能够生成足够 的 Vgs 来打开栅极? 尤其是基于 TL431的电路。

    要在发生 UV 和 OV 时关闭、我建议您在当前设计中使用两个类似配置的 TLV830s、 其中 FET 的源极连接到 HVGND、因此 VSENSE 将拉至 HVGND 并关断器件。 当然、您需要为 UV 电路添加逆变器以获得正确的极性。  我相信 TL431成本与 TLV830类似、但它会始终消耗更多的电流。 基于 TLV830的解决方案 所需的组件更少。

    射线