This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:GUI 配置工具的链接已失效

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180733/tps25750evm-the-link-for-the-gui-config-tool-is-dead

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

此部件的 GUI 配置工具链接似乎已断开: https://dev.ti.com/gallery/info/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool

我可以从何处下载该工具以进行检查?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否尝试此链接并查看其是否正常工作: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.4/ 

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 该链路会尝试。 但它要求我安装已安装并在浏览器栏中的 TI 云管理器。 我尝试下载并重新安装它、但它开始要求我运行 fsutil 以修改我的驱动器和... 下载文件的时间太长了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否先检查并确保登录 TI.com、然后再尝试通过我们产品页面上的链接打开 GUI?  

    https://www.ti.com/product/TPS25750 

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已登录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我访问并获得了管理权限、然后更改了我的文件系统以启用8dot3、并最终安装了它。 这是一个疯狂的要求。 现在、它有点慢(我在自己的光纤链路上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是在线 GUI 的最新链接: https://dev.ti.com/gallery/info/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool 

    您最初使用的链接是过时的链接、请使用上面发布的链接进行任何配置。 如果 GUI 持续缓慢、请尝试清除缓存/ Cookie 并从 GUI 网页上断开硬件(如果 PD 未连接)。  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处未连接硬件。 这是应用程序的功能。 当我进入高级配置模式并尝试设置 GPIO 时、每次单击 GPIO 都会花费20-25秒打开一个项目、然后再次尝试单击该项目。  Firefox 和 Chrome 中的结果相同。  此应用程序是否有非 Web 版本? 这似乎无法使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是我们拥有的唯一版本的 GUI、我将与 GUI 设计人员核实是否有任何方法可提高 Web 工具性能。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据 GUI 设计人员:  

    "GUI 的性能在很大程度上取决于它所执行的 PD 的棕色和性能特性。 目前、我们没有用于配置 TPS25750的此 GUI 的非网络版本、但我们正在着手进行明年将要进行的改进。 "

    谢谢、此致、

    林德华