This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:PG 能否在 VIN 达到1.6V 之前保持低电平?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179660/lp5912-can-pg-keep-low-before-vin-reach-1-6v

器件型号:LP5912

您好、TI、

  当 VIN 小于1.6V 时、PG 未定义、您可以在数据表中看到。 您也可能会看到如图3所示。 它显示 PG 在0 <VIN<1.6V. 期间保持低电平  

  这种"未定义"是否意味着"不能是高阻抗"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过未定义、我们指定器件既不处于下拉或上拉的活动状态。 因此、即使在输出引脚上施加了电压状态、PG 通常会跳闸、因为它没有提供足够的功率、因此它将无法正常工作、它可能会部分受电并在更早的电压下跳闸、或者根本不跳闸。 它可能具有高阻抗、但由于未正确通电、因此预计不会具有高阻抗。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、使用两个 LP5912将5V 转换为1.8V。 一个的 PG 连接到另一个的 EN 以完成双路1.8V 上电定序。

    在 VIN<1.6V 期间、无论 EN 如何、LP5912是否保持低电平? VIN 和输出之间是否有跟踪功能?

    当 PG 上拉至输出低电平时、PG 状态似乎对下游 LDO 的 EN 不敏感(无驱动能力)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器  件没有 UVLO、因此如果启用、超过1.3V 时器件可能会开始开启、从图1-3中可以看出、一旦超过阈值且器件通电、VOUT 将开始跟踪 VIN。 但是、在 VOUT 达到1.8V 设定点上的 PG 阈值之前、PG 不会被拉高。 因此、低于1.6V 时、即使 VOUT 开始上升、低于1.6V VIN、也不会看到 PG 触发信号。

    如果禁用、则不会发生跟踪、PG 将保持低电平。

    此致、
    John