This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:模块化可扩展交错升压转换器-同步 PWM 的建议

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172903/lm5122-modular-scalable-interleaved-boost-converter---advice-to-sync-pwm

器件型号:LM5122

各位专家、大家好、我在这里寻求建议、将交错 PWM 信号发送到我构建的一组模块化升压转换器。 我附上了一些照片、以提供一些关于我想要实现的目标的视觉视角。 其理念是能够使用可在并联交错模式下运行的模块来扩展我的设计。 我尝试想出最干净的方法来使用一个主时钟并将频率乘以所需的模块数。 例如、我的 LM5122开关频率为150kHz、因此如果我要运行2个单元、我会将时钟设置为300kHz。 4个单元将为600kHz 等

这是 我的输出级、构建在1.5mm 单层铝板上、该铝板将一个小型驱动板焊接到包含 LM5122控制器的接头上。 使用一些跳线和色带、我将以菊花链形式将多个模块连接在一起。 我知道我可以使用单个4017、但这样就不容易设置了。 我希望制作一个可在序列中的任何位置工作的控制板。 查看照片:  

提前感谢!  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到的是、我计划也以单独配置运行这些模块、因此将有一个跳线来设置外部时钟或使用 LM5122的内部时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    不确定我是否理解正确、因此您将使用专用时钟生成板进行所有不同的输入时钟或模块编号设置?

    对于功率级:第二个 MOSFET 具有两个串联的栅极串联电阻器。 这应该被分开、这样每个 MSOFET 有其自己的栅极串联电阻器。

    这里还有一个很好的资源(如果您目前尚未看到):

    多相同步整流升压转换器内幕揭秘

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您的回答。 我看到了文档链接、谢谢。 首先、我要提到的是、栅极电阻器只是跳线、因为我无法在设计中将过孔用于铝 PCB。 如果您有任何东西、我愿意接受其他有关栅极信号布线的想法;我碰巧有一些0Ω Ω 电阻器在一个大小允许相当数量的铜从下面经过。 接下来、为了简化我的问题:是否有4017等更合适的 IC 可实现第一个原理图中所示的排序?  例如、 如果我有4个单独的单元接收600kHz 的传入时钟信号、则每个单独的单元将按顺序输出150kHz、因此没有2个单元将同时产生脉冲。 我可以使用4017、但似乎需要占用不必要的空间来拥有如此多的空引脚、因为我只需要2个输出。 我的设计中的空间有限。  

    感谢您的参与、  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于栅极布线、这里是 PCB 顶视图。 我无法将部件或迹线放在底部。 感谢您的任何建议。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请参阅 M2_A -它具有 J3和 J4串联、栅极 J3应仅适用于 M2_A、J4仅适用于 M2_B、也适用于 M1_x

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    由于我们没有收到您的回复、我希望您的问题得到解决、我关闭了此主题。 如果您有进一步的问题或开始新的主题、请在下面发布。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、很遗憾、我的问题没有得到解答。 但我继续使用4017分频器为交错驱动器构建我的设计。 我应该在几天内看到 jlcpcb 订单、因此现在太晚了、无法对 PCB 进行更改。 感谢您的登记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    很抱歉、我们没有按预期回答您的问题。 如果在测试电路时出现新问题、请在下面创建新的帖子或帖子。

    此致、
    Brigitte