主题中讨论的其他器件: LM5175QUICKSTART-CALC、 LM5175、 LM5177、 LM5122
你(们)好。
我们将 LM5175EVM-HP 评估板用于12V 输出、但现在我们要将输出切换为18V。 查看 LM5175EVM-HP 原理图、可以看到 FB 引脚连接到具有 R11、R14、R22的电压分压器、该分压器可配置12V 输出。 如果调整此电压电阻分压器、它应该能够配置为18V 输出?
您是否确认我们可以更改分压器以获得18V 输出(或其他输出电压)?
BEST、Javier。