This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:SPICE 模型中的杂散容量和器件应用手册

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169137/lm51561h-q1-stray-capacity-in-spice-model-and-application-note-for-the-device

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561H

我对该器件有三个问题。

请回答这些问题。

SPICE 模型

1: 未加密 SPICE 模型中是否包含封装杂散容量(由于 IC 封装中的图形、引线键合等而产生的 RLC)?

2 μ s:、是否可以将杂散容量作为 RLC 或 SPICE/S 参数的格式来共享?

应用手册

1 μ s 您能:器件的应用手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    我不能说100%、但我很确定不包括这一项。 我还认为我们没有此参数、因为通常不需要和请求此参数。

    关于应用手册:

    请查看产品页面  

    LM51561H-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    您还可以查看无 H 器件

    LM51561-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    我明白了。 感谢您的回答。

    此外、请告诉我您是否有以下情况下的任何推荐电路板信息?

    我们将在此条件下进行评估、但 TI 的评估板的条件不同。

    我们要指的是条件下的临时部件或电路。

    输入电压8V~24V

    输出电压16V

    超过500kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    您可以使用该板并根据您的要求对其进行修改。

    如果您还考虑 SEPIC 设计(不确定是否需要隔离)、则还可以检查此设计:

    LM5155EVM-SEPIC 

    该器件与 LM51561H 非常相似。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    感谢您的信息。 但是、我们不希望使用 SEPIC、而是反激式。

    你那有什么信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    如前所述:

    您可以使用该板并根据您的要求对其进行修改。

    此外、这也是一个良好的起点:

    PMP22771参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    在过去 9天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    很抱歉、我的回复很晚、无法登录 TI.com。

    对于上述问题、我们将解决一个问题。

    在这种情况下、您是否有任何推荐的交易?

    我们已经决定使用 LM5161H。

    但是、我们想知道哪种变速器更适合使用。

    输入电压8V~24V

    输出电压16V

    超过500kHz

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    为了确定开关节点的晶体管、还需要输出电流。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    这是拼写错误。

    我的意思不是晶体管、而是 Trance。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    这是拼写错误。

    我的意思不是晶体管、而是 Trance。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    抱歉、您对 trance 的理解是什么?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    抱歉、我指的是"变压器"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    一种简单的方法是向变压器供应商咨询您的规格并征求他们的建议。 (例如 Coilcraft、Wuerth、...)

    否则,请使用 Quickstart 计算器中的建议,或者查看功率级设计器,该设计器提供了一些建议:功率级设计器|概述|设计资源|德州仪器 TI.com

    一些要检查的要点:

    -电感

    -额定电压

    -额定电流(RMS 和饱和)

    -还要检查耦合因子-这不应太高-否则您可能会在变压器和耦合电容器之间产生振荡。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shugo、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我现在将关闭此主题。 请在下方发布或开始新主题、以了解更多问题。

    此致、
    Brigitte