This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:如何在2MHz 运行时计算最小 Vin

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590293/lmr14050-q1-how-to-caluculate-minimum-vin-at-2mhz-operation

器件型号:LMR14050-Q1

请告诉我们如何在以下条件下计算最小 Vin。

Fsw:2MHz

输出电压:5V

输出电流:5A

我们想知道 VIN 条件(器件在2MHz 时继续处于 SW 状态、并且不会进入 压降条件(降低 SW 频率)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    5V/5A @ 2MHZ 应用过于耗散、会产生大量热量。 对于如此大的电流输出、建议频率不高于500kHz。 对于压降情况、它因不同的电路配置而异、最好的方法是根据您的设计电路在工作台上对其进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解释负载是 LED 和其他电路。
    (1)
    LED 导通= 0.3A (对于其他电路)+ pk4.7A (对于 LED) 200us
    LED 关闭= 0.3A (对于其他电路) 70us
    此开/关重复12次(270us x 12次= 3.24ms)

    (2)
    断开时间= 0.3A (对于其他电路) 30ms

    它们重复(1)和(2)。

    因此5A 的时间很短、他们认为热量很小、没有问题。

    他们想知道如何在以下条件下计算最小 Vin。
    Fsw:2MHz
    输出电压:5V
    输出电流:5A
    我们想知道 VIN 条件(器件在2MHz 时继续处于 SW 状态、并且未输入压降条件(降低 SW 频率)。请给出计算公式。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉
    下面是粗略估算的公式。
    压降=Vin-Vo=IO*(RDS_on+Rx+Rpcb)+(1-Dmax)*(Vd+IO*RL=IO*Rpcb+Vo)/Dmax
    dmax=1-Toff_min/Ts、对于2.2Mhz 频率、Toff_min 约为90ns。
    RDS_ON:高侧 FET 导通电阻
    RL:指示器电阻
    VD:二极管正向电压
    Rpcb:PCB 布线电阻
    如果结温变化、所有参数都应考虑温度系数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke-San

    感谢你的答复。

    我们收到 了客户的其他问题。

    请告诉我们 TOFF_MIN @ 2.0MHz 的最差值。

    此致、