This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:bq76PL455evm 未使用#39;t 工作?!

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592012/bq76pl455evm-bq76pl455evm-don-t-work

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

我们购买了"BQ76PL455EVM"评估卡、该卡不适用于直接从德州仪器(TI)网站下载的相关软件"bq76PL455A-Q1_GUI"(最新)。 当我们启动程序时、它显示"无法与卡通信、端口不可用"、Windows 7专业版中的所有内容都设置得很好。 我们尝试了几种配置、但没有成功。 在第二台计算机上、它是相同的。
我们还更改了评估卡"BQ76PL455EVM"、结果相同、无法进行通信。


 请帮帮 我们。


 
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人知道 Bq76Pl455EVM 的编程波特率是多少? 数据表显示为250kbauds (原始速率),但德州仪器(TI)可能已经在演示板上的 EEPROM 中更改了此速率?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纪尧姆

    我对延迟回复表示歉意。 这个线程在某种程度上滑过了我的滤波器。

    默认波特率为250k。 在 comm_reset 后、器件将重置为此。

    EVM SW2是否在两个传动器上都设置为"单个"?

    电路板是否连接到电池仿真器或电池? 如果没有连接、由于 PL455由 TOP 引脚供电、电路板将不会进行通信。