This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP8860-Q1:LP8860-Q1使用

Guru**** 2588415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588463/ccs-lp8860-q1-lp8860-q1-use

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您能否提供 LP8860-Q1寄存器示例代码?? 
让引脚 OUT1 2 3 4输出驱动器作为 LED 板
谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    数据表中提供了 LP8860-Q1寄存器详细信息。 由于此数据表不是公开提供的、我建议您通过当地的 TI 销售办事处索取数据表。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:
    我希望您能够通过当地的 TI 销售办事处获得 LP8860数据表。 我正在解决此问题、但如果您需要任何进一步的帮助、请随意创建另一个主题。
    此致、
    辽卡特