This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:自适应模式 CAN#39;t 在显示模式下工作

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590634/lp8860-q1-adaptive-mode-can-t-work-at-display-mode

器件型号:LP8860-Q1

当我们处于自适应模式时、LED 在显示模式下工作。

如果 LED 总电压约为23.1V、升压初始电压为30V

升压电压应在 LP8860启动后调整为24~25V、对吧?

但我们测量的升压电压为30、它可以通过 BOOST_INPLED_VOLT[5:0]进行调节

寄存器设置错误吗? 还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压转换器无法从初始电压转换为较低的 LED VF 电压有三个原因。

    LED 灯串处于仪表组模式。

    EEPROM 中寄存器0x72中的 EN_ADAP 位为0x0。

    3.器件配置为通过 PWM 改变亮度-输入直接模式,占空比为100%。

    除了这三种情况外、我不明白为什么升压转换器不应适应较低的 LED VF。 您能否再次检查这些寄存器设置?

    谢谢、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liagqt:

    感谢您的回复。

    我可以确保显示模式中的 LED 灯串和 EN_ADAP 位为1

    我将检查亮度控制模式和 PWM 占空比、我认为这是这个问题的根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我没有听到更多的声音、我将关闭这个线程、希望启用 EN_ADAP 位或不在直接模式下使用100%占空比可以解决这个问题。 如果没有、请随意打开另一个线程。
    谢谢你。
    辽卡特