This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:UV 阈值低于指定值

Guru**** 2548830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590825/bq77904-uv-threshold-lower-than-specified

器件型号:BQ77904

我们正在使用 bq77904对电路板执行验证测试、但未通过欠压阈值测试。  数据表指定默认 UV 阈值为2.8V、我们始终测量~2.2V。  我们已使用不同的日期/批次代码测试了一家供应商提供的3个样片和一家单独供应商提供的3个样片。  所有器件都产生相同的响应。  除此之外、似乎已启用"加载删除恢复"、而不是按照此部件的默认配置中的指定禁用。  OV 阈值在规格范围内;我们尚未测试 OCD1/OCD2。

目前我们的最佳猜测是、我们收到的器件已由 TI 编程为某些未知配置。  我们还直接从 TI 订购样片、我们将在明天进行评估。  这是一个常见问题吗?  我随附了我们的原理图、以防它有助于诊断问题。

e2e.ti.com/.../BQ77904_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!

    删除器件预发布状态后、未更新 bq7790400的数据表配置值。 生产配置值为

    e2e.ti.com/.../bq7790400.pdf

    感谢您将此事提请我们注意。  请查找2017年3月数据表的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  您估计何时发布更新后的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表更改正在进行中、我不知道确切的发布日期。 当您登录到 myTI 时、在器件型号右侧的产品文件夹页面上有一个"通知我"按钮、您可以选择有关数据表或多个其他文献更改的通知。