This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040C30:LM4040C30 - Matte Sn 和 NiPdAu

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590372/lm4040c30-lm4040c30---matte-sn-and-nipdau

器件型号:LM4040C30

大家好、

对于 PCN 20170216000、LM4040C30 将有两个组装地点。

铅精加工(视场而定)将为 Matte Sn 或 NiPdAu。

  • 从焊接角度而言、我是否需要记住任何差异?
  • 制造焊接过程是否可以保持不变、或者我是否需要更改任何内容?
  • 从强度的角度来看、焊锡接点可以被视为相似/强/弱?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    从焊接角度来看、没有任何不同之处。 这使我们能够实现两种不同的镀层、因为从焊接角度看没有明显的区别。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    我同意 Michael 的回答。 但是、如果您想了解更多相关数据、请访问下面的应用报告链接、该报告对此进行了进一步讨论:

    www.ti.com/.../szza035a.pdf

    此致、Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的附加说明。

    Ciao、

    日落