This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:相补角

Guru**** 2322020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592039/lm53603-q1-phase-margin

器件型号:LM53603-Q1

大家好、

TI 建议的相补角为45度。
我对此的理解是否正确?
这是否考虑了外部器件、IC 和温度的变化?

低温下的评估结果小于45度。
是否需要更改外部器件的常数?


此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不直接支持 LM53603-Q1、但我可以作一般性评论。 环路稳定性的一般经验法则是45度的相位裕度。 裕度实际上是"裕度"、因此您通常可以使用稍小的裕度。 我始终密切关注交叉附近相位曲线的斜率。 如果它的衰减速度非常快、则相补角越大越好。 如果它非常平坦、或者在某些情况下在交叉附近增加、那么我通常会对裕度稍小一点感到舒适。 您应始终进行测试以涵盖预期的运行条件。 如果您对低温相位裕度感到不舒服、则可以使用前馈电容器对其进行调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速响应。

    由于 IC 和外部元件的变化、45度的相位裕度是否包括"裕度"?

    在 SIM 中、您可以检查考虑的变体。 然而,很难通过评价加以确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是裕度的目的、以确保在工作条件和组件变化范围内的稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能为我提供相补角的详细细分吗?

    例如、工作条件下为10度、组件变化为5度、温度为5度等

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕这并不像这样简单。 基本上、环路分为两部分:具有输出滤波器的功率级和补偿误差放大器。 这两个组合形成了完整的环路。 构成电路的每个组件都可能具有容差和温度依赖性。 在某些情况下、它们可能会相互减去并相互抵消。 在其他情况下、它们可能是添加剂。 我建议您使用 pspice 对您的电路建模。 然后、您可以单独改变组件或运行 Monte Carlo 仿真来检查可变性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致
    高志林