This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:BQ24168寄存器问题

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590267/bq24168-bq24168-register-issue

器件型号:BQ24168

你(们)好,先生

现在、我们在使用 BQ24168时遇到问题。  当我们拉出电池时、寄存器01的 B1和 B2位不包含0x10。

您可以向我们提供建议吗?

                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    仅当终端启用且 BAT 引脚上的电容器较小(~10-100uF)时、电池检测才起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    我们的 Bat 引脚连接1uF 电容器、TE 默认使用。

    但对于寄存器01、B1和 B2上仍为0x0。

     你可以提出其他建议吗?

                                                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS 电压在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    VTS 影响似乎很强(客户测量值为3V)。 我们可以使用 Excel 或其他工具来计算 RHI/RLO 吗?

    如果不使用该引脚、我们是否可以将10K 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2500.bq2416x_5F00_DesignHelp_5F00_V1.xlsxHiChen、

    如果未使用 TS、请在 REGN、TS 和 GND 之间放置一个10kohm/10kohm 的电阻分压器、以将 TS 设置为1/2 V (REGN)。  我已附上一个电子表格、可帮助您确定使用 TS 功能的分频器的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果不使用 TS、您还可以将 TS 引脚连接到 REGN 以禁用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    我们在上电时设置0x03 = 0x92、但在大约300米秒后 、0x03 = 0x16 会自动出现另一个问题。

    您可以向我们提出一些建议吗?

                                                           令人很烦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    是否复位看门狗计时器?  在此期间是否发生任何故障?  某些故障会导致电池稳压电压重置为默认值= 3.60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    客户 只能向存储器0x02写入值0x8C、以便在上电时复位芯片。

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    默认 BATREG = 3.6V。  如果连接的电池高于3.6V、IC 将报告 BATOVP。  为了使寄存器保持默认设置以外的设置、主机必须在每30秒左右写入看门狗计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    很奇怪、当电池热插拔时会发生寄存器。

     你有什么想法吗?

                                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    拉出电池时、是否也断开 TS 引脚? 如果是、如果首先断开 TS 连接、则 TS 故障发生并禁用终止、这也会禁用电池检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    BQ24168这样的充电线路、当另一个电路具有大电流需求时、它将切断 BQ24168的"IN"引脚电源;当电池未连接时、如果出现开路、BQ24168参数是否无法保留?
    是否有任何方法保留参数?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    不幸的是、不是  为了使 I2C 寄存器保持其值、必须在 BAT、IN 或 USB 上加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    明白了、谢谢~~
    令人很烦