This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:开关频率

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589484/tps54327-the-switching-frequency

器件型号:TPS54327

大家好

如果我们问 TPS54327、您会介意吗?
请参阅附件文件。(Vin=12V、Vout=1.5V)
e2e.ti.com/.../20170418_5F00_TPS54327.pdf

我们的客户将电感器值从1.5uH 更改为2.2uH。
在这种情况  下、当负载从1A 变为2A 时、开关频率将从200kHz 变为800kHz。
VIN 和 Vout 是稳定的、 开关频率在 200kHz 至800kHz 之间变化是否常见?
由于没有内部振荡器、实际频率可能会有很大的变化。
这取决于"准时"。

然后、 当电感器为1、5uH 时、当负载从1A 变为2A 时 、开关频率从 500kHz 变为800kHz。
我们认为这是正常运行。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    请上传您的波形以供审核吗? 包括 SW 和电感器电流、Vout 更好。 也需要放大波形。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢你的答复。
    我们将得到波形、您是否可以等待一会?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    好的、等待您的测试波形。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    很抱歉 、我们迟到了、无法从客户处获得测试波。
    可以稍等片刻吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    好的、简单一点、只需按照您的计划进行操作。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    很抱歉、我们迟到了、无法从客户处获取波形。
    目前 、我们调查了客户电路板的问题。
     我们客户的电路板负载将电流1A 更改为2.5A 6us。
    因此、我们认为它不能跟随电流变化。
    我们要求在 负载附近插入电容器。  

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、
    我认为、对于54327、1A 至2.5A 6us 瞬态负载、应该 没有问题。
    如果您担心电子负载出现异常、可以使用电流探头测量 Iout 以监控负载电流。
    顺便说一下、频率在负载变化期间会发生变化是正常的、但在稳定负载下、频率也应该稳定。

    此致、
    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的始终支持!
    在下一阶段、我们将使用客户板对波形进行调查。
    我们稍后将向您提供反馈。

    此致、

    大田松本