This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:有关驱动浮动 GaN 器件的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592161/lm5113-question-regarding-driving-floating-gan-device

器件型号:LM5113

您好!

我使用 LM5113栅极驱动器来驱动直流/直流转换器中的 EPC2034。 IC 根据需要进行连接、并使用隔离式直流/直流转换器为 IC 提供5V 电压。 IC 的 VSS 端口连接到电源接地。 IC 只需要驱动一个开关、因此 LI、LOH 和 LOL 端口未连接。 EPC2034的源极连接到一个在电源接地上具有5-10 V 电势的点。 发现器件的栅极-源极电压为负、器件未导通。 但是、如果开关的源极连接到电源接地、则栅极-源极电压约为5V、开关导通。 简而言之、IC 似乎无法提供可确保开关导通的隔离式栅极-源极电压。   

如果我想了解有关这种情况发生的原因以及如何驱动此类单个浮动 GaN 器件的任何想法/建议、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liyao、

    感谢您关注我们的产品。

    LM5113依靠自举技术为高侧 FET 生成栅极驱动电压。 它需要将开关节点拉至 VSS、以便为连接在 HB 和 HS 之间的自举电容器充电。

    由于开关节点 HS 永远不会接地、因此电容器永远不会充电。

    您是否可以将 IC 的 VSS 连接到与负载相同的电位? 这将允许自举正常充电。

    其缺点是、逻辑输入也必须电平转换为该电位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢达普库斯先生的答复! 这对我来说是有道理的、我将检查我是否能够做到这一点。 如果我理解正确、为了使 IC 与连接到负载电势的 VSS 一起工作、我将需要比该电势高大约5V 的 VDD 以及以该电势为基准的逻辑输入。 对吗?

    此外、如果我这么做、我是否应该使用 HOH/HOL 或 LOH/LOL 来驱动器件? 还是两者都可以?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liyao、

    请致电 Don!

    我不确定我是否完全遵循了您尝试执行的操作。 您能否制作并上传工程图、以便我可以帮助您进行连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    请查看下面的两张图、以更好地解释我的问题。 我假设我们在电源接地端具有20V 的负载电压。 根据您的建议、我现在使用负载电压作为 VSS 输入。 我希望检查三件事。 首先、在本例中、我们是否需要使用大约25V 的 VDD 来使 IC 正常工作? 其次、HI 或 LI 输入是否还应该承载一个将负载电压(20V)作为基准电平的逻辑信号(例如、在高电平时为25V、在低电平时为20V)? 第三、以下两种连接方式之间是否存在差异、即使用 HOH/HOL 和使用 LOH/LOL 来驱动器件?

    感谢你能抽出时间! 我希望这能让我的问题更清楚。  

    此致、

    吴丽姚

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liyao 您好!
    感谢您提供图作为参考。
    要回答您的问题:
    VDD 必须比 VSS 高5V、因此在 VSS 为20时、您可以正确地将 VDD 设置为25V。
    HI 和 LI 都以 VSS 为基准,所以您还是正确的:20V 将是“低电平”,25V 将是“高电平”。
    一个建议是、您应将另一个引脚连接到 VSS、而不是将另一个引脚接地。
    如果您使用 HOL HOH、则需要确保自举电容器充电至、在本例中是如此。
    在这个特定应用中、运行不应该有差异。
    我建议使用低侧(LOL LOH)、因为在为 FET 供电之前、电源电压不必经过额外的元件(自举二极管)。
    不过、如果这是您的应用、我建议您使用 LM5114等低侧栅极驱动器。
    如果选择 LM5113的原因是您需要对逻辑输入进行电平转换、则使用该器件的最佳方法如下图所示(栗色中圈出的差异)。
    此致、
    Alberto