This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:环境温度为65时 IC 短路。

Guru**** 2797685 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591355/mc33063a-q1-ic-getting-short-at-ambient-temperature-of-65

器件型号:MC33063A-Q1

您好!

我正在研究电机应用中转换器电路的可靠性。 我们已将 MC33063A-Q1用作降压转换器。 它用于该转换器板上的12V 至5V/200mA 转换。  IC 在大约65摄氏度的环境温度下变得短路。 根据数据表、工作温度为-40至125摄氏度。  

在 Thisi 使用 MC34063ADE4之前、其工作范围 为0-70摄氏度。 上述 IC 在环境温度约为80摄氏度时会短路。 根据数据表、它看起来不错。 当前的 IC MC33063A-Q1用于更高的温度、 但实际温度约为65摄氏度。

当温度下降到40摄氏度以下时、它开始正常工作。 请告诉我这个问题的原因。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供更多有关" IC 变得短路"这一含义的详细信息?