This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:串联稳压器电路的负载电容要求

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591307/atl431-load-capacitance-requirements-for-series-regulator-circuit

器件型号:ATL431

您好!

我想使用 ATL431实现精密串联稳压器(如所附的图所示)。 在该配置中、ATL431是否仍然由于 CKA 电容而受到稳定性问题的影响? 如果是、图14到图21中的电容值是否仍然有效? ATL431的阴极和阳极之间或输出端之间是否应连接一个电容器?

提前感谢您提供的任何见解、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    CKA 曲线图不再适用于此应用。 但是、我建议使用一些输出电容(1uF 或更大)。

    REF 和阴极引脚之间通常还有一个小型(小于10nF、大于200pF)前馈电容器、以帮助实现稳定性。

    具体值将取决于您使用的 NPN 晶体管。 为了检查稳定性、我建议对系统的增益和相位进行基准测试。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回复。 增益和相位测试是使用网络分析器进行的吗? 您能否给我指出一些说明此类测试的信息?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    网络分析器确实是运行稳定性测试的一种方法。

    下面是一个指向讨论稳定性测试的应用报告的链接:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    此致、Diego