This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:DCDC4可以#39;t 在5.37V<VSYS<5.5V 时启动

Guru**** 2589055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592011/tps65218-dcdc4-can-t-start-up-when-5-37v-vsys-5-5v

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: AM3356

VSYS 设置为5V、当5V<VSYs<5.37V 时、TPS65218可以启动并正常工作 、 当5.37V<VSYs<5.5V 时、DCDC6、DCDC5、LDO1、DCDC3 上电序列启动正常、当进入 DCDC4时、无法启动、然后 TPS65218重新启动。 如果将 VSYS 减少到5V 在线电压、 TPS65218可以启动并正常工作 。 如果 在启动后将 VSYS 增大到5.4V、TPS65218可以正常工作。

VSYS=5.4V、启动、绿色为引脚13 (L4A)、紫色为引脚17 (DCDC4) e2e.ti.com/.../TPS65218_5F00_DEBUG_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    感谢您发帖! 有趣。 让我看一下您提供的原理图。 我很快会回来回答您的问题。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    您是否能够提供完整的原理图和布局? 我将向您发送友谊请求、以便我们可以秘密安全地共享您的设计文件。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户只需提供 有关 TPS65218.e2e.ti.com/.../7851.TPS65218_5F00_DEBUG_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../PCB-Layout-of-TPS65218.pdf 的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 我们将查看原理图并更新您的信息。

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我有相同的问题。 我们使用 TPS65218为 AM3356供电、但我们现在尚未检测到问题、因为我们使用设置为5V 的外部可编程电源为电路板供电。 但我们错误地尝试使用5.03V 加电、至少 DCDC4未启动。 输入电压低于5V 不会出现问题。
    我们还尝试以5V 电压启动、然后增加输入电压。 我们已顺利达到5.4V、因此我们得出的结论是启动过程中存在问题。 这可能是一个严重问题、因为电源的前一级可能低于或不低于5V。

    感谢您的任何帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您发帖。 您是否能够提供原理图和布局? 如果您无法在此论坛上提供、我可以打开私人对话 、让您安全地共享原理图和布局。 请告诉我您的想法。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    请您打开私人对话吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    当然可以。 我已经开始了私人谈话。 请接受我的朋友的请求、然后我们可以私下共享您的设计文件。

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我已向您发送了一封私人邮件。 要查看您的消息、请找到电路板右上角的消息图标(请参阅下面的示例)。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller