This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计适用于模拟电路板的超低噪声电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS7A47, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591665/design-of-a-very-low-noise-power-supply-for-analog-board

主题中讨论的其他器件:TPS82130TPS7A47TPS7A84A

我有一个处理光电二极管脉冲的应用,因为该电路是模拟电路,所以我不希望电源噪声进入模拟部分

我有一个运算放大器的模拟级:3级 TIA > LA >比较器

上述设置、我有大约20个通道、因此是完整的

当一起计算时、电压轨及其功率要求如下所示

设置过程如所示

28V 输入-大于12V 输出的最大3A 电流-由 LMZ14023H 完成

稍后、该12将作为输入馈送到 IC、IC 为我提供多个电源轨

电源轨 负载(mA)
5. 1040
-5. 544
2.5. 800
-2.5 800
3.3. 16.

最近、我从其他制造商那里购买了一些 IC、并设计了一个电源电路、但我观察到的是开关噪声等效于直流/直流开关频率、即使放置了47u、4.7u 和0.1u 和0.01uF 等去耦电容器、我也无法去除这些噪声、 这使我的设计徒劳无益

目前、我想重新设计我的电源电路、


我的要求是电源的本底噪声不应超过1-10mVpp、这样我就可以轻松地收集电平信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    感谢您关注 TI 的产品。 要将您的问题发送给正确的联系人、我需要了解应用是隔离还是非隔离?

    所有输出轨上是否都需要1-10mVpp 输出电压纹波?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得10mV 甚至更高、我觉得它应该几乎为10-20uV、因为在我的电流设计中、由于接地不当或某些问题、TIA 输入会看到噪声、该噪声被拾取并放大到1V、 是什么导致了电路板报废,请给出相应的建议,我不熟悉电源设计,因为我的设计是完全独立的运算放大器,我更担心噪声,直流/直流隔离地是否会避免直流/直流噪声进入模拟电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    听起来您的应用不是隔离式的、需要使用线性稳压器对输出轨进行后置稳压、以减少开关纹波。

    我将把您的帖子移至非隔离式论坛、在此论坛中、应用工程师在这类应用中拥有更多经验。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 TPS82130从12V 变为~5.5V 和~3V、然后使用 LDO 达到5V 和2.5V。 您可以使用另一个 LDO 从5V 获得3.3V 电压。

    根据以下参考电路 www.ti.com/.../tida-01405、您可以再使用2个 TPS82130来从5.5V 电压轨获得-5.5V 电压、从12V 电压轨获得-3V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是这种低噪声电源设计的新手、非常感谢您的支持、我也曾尝试在开放论坛中发布我的问题、人们建议"最好在直流/直流输出端使用 π 型滤波器、而不是在直流/直流输出端选择 LDO "、 在多远的距离内、LDO 可以在很大程度上消除噪声吗? 我的是一个非常低的噪声要求、其中运算放大器甚至会拾取1mV 噪声并将其放大至1V、我的电流原型板给我带来了这些问题、我已经将噪声抑制到几个 UV、是否有任何方法来实现它、 或者,TI 有任何电路板,在提供有关 π 型滤波器的适当帮助的地方?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    TPS7A84A 或 TPS7A47等具有高 PSRR 的 LDO 将能够如上所述过滤开关噪声。 一些客户仍然希望使用 π 型滤波器来进一步滤除任何剩余噪声;但是、此类滤波是特定于应用的、因此我不知道有什么具体示例可帮助您进行设计。

    非常尊重、
    Ryan