This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6350-Q1:TPS7A6350-Q1的看门狗启用

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587946/tps7a6350-q1-watchdog-enable-of-tps7a6350-q1

器件型号:TPS7A6350-Q1


亲爱的、大家好

客户对 TPS7A6350-Q1的 NWD_EN 引脚有疑问。
请向我们提供通过向 NWD_EN 输入 OFF 信号来初始化计时器之前的大致时间。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    定时器由表2中列出的条件初始化。  

    看门狗电路被视为数字电路、并在引起初始化的事件发生时初始化。  在导致初始化的事件发生后、第一个 WD 脉冲必须在8 x 2的范围内发生。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我了解了计时器的初始化条件。
    但是、客户正在调查电路故障的原因。
    需要知道的最重要的一点是从 NWD_EN 引脚的上升沿到看门狗故障不再发生的时间。
    我想知道这一次是不是少于1个、还是大约几个、还是大约几十个。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami-San、

    好的、我想我理解您现在正在寻找的内容。  您正在寻找从禁用看门狗(NWD_EN 变为逻辑高电平)到清除看门狗故障的时间。  此时间应小于1.65us。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我会向客户回答这个问题。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    打扰一下。

    当 NWD_EN 引脚设置为 Disable->Enable (High->Low)时、
    从下降沿到完成初始化有多长时间?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    很抱歉,我没有上班。

    此时间也将小于1.65us。

    非常尊重、
    Ryan