This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:EMI 数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591648/lm25141-emi-data

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

数据表中提到了 EMI 数据、如下所示。

我的客户想知道 FM 频带的 EMI 数据。

如果您有的话、可以分享一下吗?

此致、

Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    这是 FM 频带中具有抖动的传导 EMI。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    EMI 数据似乎没有上传。 您是否可以上传相同的。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambreesh、

    这是 LM5141在 FM 频带中的传导 EMI。

    Terrye2e.ti.com/.../LM5141EMIFBBand.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry - San、

    感谢您的信息。

    我认识到这不符合 CISPR25 5类标准。
    正确吗?

    展频对该数据是否有效?

    如果不是、您能否提供展频上的数据有效?


    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    是的、在 FM 频带中、EVM 剂量不符合 CISPR25 5类 EMI 标准。  我随附了完整的用户指南、其中包括启用抖动的可降低 EMI。

    Terrye2e.ti.com/.../SNVU522.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry - San、

    感谢你的帮助。

    如果您有数据、可以与 SS 函数共享吗?
    (我了解 EVM 测量中不使用 SS 功能)

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    我已随附 LM5141用户指南。  在用户指南中、您将了解 SS 的执行 emmission。

    Terrye2e.ti.com/.../5543.SNVU522.pdf