This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:关于 TPS259261的过流限制

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592007/tps25926-about-over-current-limit-of-tps259261

器件型号:TPS25926

您好!

我收到了客户的问题。

您可以在多少秒内消除电流过流、直至达到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说器件在过流事件期间支持多长时间的间隔吗? 它取决于工作温度、过载百分比。
    例如、参阅数据表中的图43、该器件可在85摄氏度的环境温度下支持10ms 的10W 功率耗散。
    您能否分享您的设计要求和工作条件以提出建议?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我的意思是、过流发生时、过流保护工作了多少秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我们以 Vin = 5V 为例、器件 TPS259261配置为在过流/短路情况下将输出电流限制为2A。 当输出短路时、器件上的功率耗散为5V*2A =10W。 在此故障情况下、器件在环境温度为85摄氏度时仅保持打开10ms。 之后、它将进入热关断状态。 内部 MOSFET 会关断。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 Vin =5V 且器件 TPS259261配置为在过流期间将输出电流限制为2A 时、
    是否需要10ms 进入过流关断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于上述示例、需要10ms 的时间才能关断。 该器件会响应过热情况、这是在过流操作时的影响。
    这里是它的逐步发生流程。
    输出端发生过流->器件将输出电流限制为设置2A ->电流调节期间的输出压降->导致器件功率耗散增加->器件结温升高->器件结温达到"热关断温度"时关断

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “电流调节期间的输出电压下降”是否意味着输出电压为0V (零电压)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出电压值取决于输出端的过载。 如果您的负载电阻为0.5欧姆、则输出电压为0.5欧姆* 2A = 1V。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您、我客户的问题消失了