This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:升压转换器最大占空比

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592167/tps61169-boost-convertor-max-duty

器件型号:TPS61169

您好!

我们收到了客户关于 TPS61169的问题。
请帮帮我们。

[问题]
升压转换器的最大占空比是多少? 它们需要的最大占空比为90%。 IC 能否满足其要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    最大占空比与输入和输出电压、系统效率、输出电流有关。 请提供有关此方面的更多信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对因日本国庆节而推迟答复表示遗憾。 其要求如下。

    案例1 -
    VIN=3.3V
    LED=9S (VF 最大值=31.5V)
    IF = 20mA

    案例2 -
    VIN=3.3V
    LED=6S (VF 最大值=20.4V)
    如果= 40mA

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    根据您的信息、TPS61169可以支持这两种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    升压转换器的最大占空比是多少? 他们希望确保 IC 的功能。 它们不需要保证。 他们希望估算转换比。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    该器件在恒定关断模式下工作、从理论上讲、如果开关频率相当低、占空比可能会非常高。 因此、最大占空比取决于实际应用。