This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:关于内部 Rvrm 和 Lvrm

Guru**** 2613475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591340/tps65400-about-internal-rvrm-and-lvrm

器件型号:TPS65400

您好!

您能告诉我 TPS65400内部 Rvrm 和 Lvrm 规格吗?
客户需要 Altera 的 PLD 工具的这些信息。
您能否为我提供一个用于输入工具的参考值?
我将此值理解为基于内部误差放大器的信息。

我将在下面介绍工具信息。
www.altera.co.jp/.../ug_dev_specific_pdn_20.pdf

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你能说什么是 Rvrm 和 Lvrm 吗?

      VRM 的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵圣

    感谢您的回答。
    客户需要器件内部的 Rvrm=ESR 和 Lvrm=ESL 信息。
    (VRM=器件内部 ESR 和 ESL 规格)
    因此、客户需要将输出阻抗信息输入到仿真工具中。
    (Enpirion 已对该信息建模。)

    此致、
    Yusuke /日本地区






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我不知道 Rvrmand Lvrm。
    我将询问同事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵圣

    感谢您的支持。
    我 将等待您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke

    1.对于 Rvrm、

    记录的理想 电源电压为 ViDeal、 输出电压 Vo1 @ I1、VO2 @ I2。

    VITOT - I1 * Rvrm = Vo1       (1)

    VITOT - I2 * Rvrm = VO2       (2)

    (1)-(2)等式、然后 Rvrm=(Vo1-VO2)/(I2-I1)   

    因此、我们可以  根据负载调节 测试结果计算 Rvrm。  (请参阅数据表的第59页)。

    在不同的 Vout 下、Rvrm 不同、 它可能是 负电阻。

    2.对于 Lvrm、

    根据公式:deltaV=L*di/dt、

    L=deltaV/(di/dt)

    di/dt 是负载电流的压摆率、deltaV 是负载瞬态期间的 Vout 变化。

    使用 不同的 di/dt 和 Co 时、deltaV  将会不同。

    因此、您需要根据您的规格计算 Lvrm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵圣

    感谢您的友好支持。
    我理解您对 Lvrm 的解释。

    还有一件事"1.Rvrm"。
    我无法理解下面的解释。
    您(1) 减去 (2)的原因是什么?

    "记录理想 功率电压为 VITOH、 输出电压 Vo1 @ I1、VO2 @ I2。"
    "过流- I1 * Rvrm = Vo1       (1)"
    "过流- I2 * Rvrm = VO2       (2)"
    "(1)-(2)等式、然后 Rvrm=(Vo1-VO2)/(I2-I1)"   


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San

    它只是数学计算。
    有两个未知变量(Vdeal 和 Rvrm)和两个公式。
    (1)减(2)可以消除 Vdeal、并得出 Rvrm。

    简而言之、Rvrm 可通过负载调节计算得出。