This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:AC 的端子电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591942/tps65217-terminal-current-of-ac

器件型号:TPS65217

请告知我们 交流端子电流的绝对最大额定值。

我们在 数据表 P6中找到了仅 SYS、USB、BAT 的端子电流的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉

    感谢您发帖!! 交流的建议工作电流为2.5A、 可在第8.3节"建议工作条件"中找到。 让我与我的团队一起确认交流端子的绝对最大电流是多少。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san

    感谢你的答复。

    是否有此更新?