This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:监测计:容量从40%降至18%

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591989/bq27421-g1-gauge-capacity-is-dropped-from-40-to-18

器件型号:BQ27421-G1

我们在项目中使用了 TI BQ27421-G1A 监测计。

操作配置 B (OpConfigB)寄存器的位[2](平滑)设置为1。

1)我们在电池充电时遇到了以下问题:

1-1)问题-1

1-1-1)有时、容量(由监测计报告)从40%下降到18%、1小时后、容量从23%恢复到57%。

1-2)问题-2

1-2-1)当温度(由测量仪表报告)约为86.xx C 时、

1-2-2)和片刻之后(2017年4月26日17:27:05)、监测计的温度降至73.7 C

1-2-2-1) FCC 大幅增加(从1573增加到9493)、RM 增加(从437增加到707)、容量(由监测计报告)从28%下降到8%。

1-2-3)、经过一段时间(4/26 17:43:50台湾时间)、温度降低到68.7 C

1-2-3-1) FCC 为9493、 但 RM 大幅增加(从707增加到6549)、 容量从8%恢复到69%。

您能告诉我们您的意见、如何解决此问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否已对正确的 Chem_ID 进行了编程? 如果 Chem_ID 不匹配、可能会发生不一致。  

    此外,您之后是否执行了成功的学习周期? 您的 Ra 表是否也更新过?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的产品使用 TI BQ27421-G1A 监测计 IC。

    1)关于 Chem_ID (0x0008)、它是0x2086。

    2)黄金映像(*。gm.fs)是黄金映像。

    3) 3)关于"您的 Ra 表更新位置?" 问题、您能告诉我们更多详细信息吗?

    4)关于黄金映像(*。gm.fs)、请参阅以下内容:


    ;------------------------------------------------------------
    ; Set_CFGUPDATE
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 13 00
    X:1100
    W:AA 3E 02 00
    W:AA 40 01 C2 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 600A
    X:10.
    W:AA 3E 02 00
    C:AA 600A
    W:AA 3E 24 00
    W:AA 40 00 19 28 63 5F FF 62 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 69
    X:10.
    W:AA 3E 24 00
    C:AA 60 69
    W:AA 3E 30 00
    W:AA 40 0E 10 FB F8 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 be
    X:10.
    W:AA 3E 30 00
    C:AA 60 be
    W:AA 3E 31 00
    W:AA 40 0A 0F 02 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 AD
    X:10.
    W:AA 3E 31 00
    C:AA 60 AD
    W:AA 3E 40 00
    W:AA 40 0D F8 0F 00 14 04 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 CA
    X:10.
    W:AA 3E 40 00
    C:AA 60 CA
    W:AA 3E 44 00
    W:AA 40 05 00 32 01 C2 14 00 03 09 C4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 0C
    X:10.
    W:AA 3E 44 00
    C:AA 60 0C
    W:AA 3E 50 00
    W:AA 40 02 BC 01 2C 00 1E 00 C8 14 08 00 3C 0E 10 00 0A 46 05 14 05 0F 03 20 00 64 46 50 0A 01 90 00
    W:AA 60 BB
    X:10.
    W:AA 3E 50 00
    C:AA 60 BB
    W:AA 3E 50 01
    W:AA 40 64 19 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 0A 78 60 28 01 F4 00 00 00 00 00 00 43 80 04 01 14 00
    W:AA 60 2A
    X:10.
    W:AA 3E 50 01
    C:AA 60 2A
    W:AA 3E 50 02
    W:AA 40 0B 0B B8 01 2C 0A 01 0A 00 C8 00 64 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 C1
    X:10.
    W:AA 3E 50 02
    C:AA 60 C1
    W:AA 3E 51 00
    W:AA 40 03 A2 03 A2 07 44 00 3C 01 B3 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 fA
    X:10.
    W:AA 3E 51 00
    C:AA 60 FA
    W:AA 3E 52 00
    W:AA 40 3F 6A 01 00 01 0E 4D 0E 4D 25 80 13 60 05 3C 09 C4 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 2C 10 04 00
    W:AA 60 3D
    X:10.
    W:AA 3E 52 00
    C:AA 60 3D
    W:AA 3E 52 01
    W:AA 400A 10 60 FF CF FF F9 00 02 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 FF
    X:10.
    W:AA 3E 52 01
    C:AA 60 FF
    W:AA 3E 53 00
    W:AA 40 20 86 10 63 D5 D9 EB E5 E1 E1 E7 E8 EA EB EA E6 E6 E1 E5 DF EA EB EF F1 F3 F3 F3 F4 F1
    W:AA 60 72
    X:10.
    W:AA 3E 53 00
    C:AA 60 72
    W:AA 3E 53 01
    W:AA 40 F4 EB E0 E0 DE DA E7 EF FC F1 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 25
    X:10.
    W:AA 3E 53 01
    C:AA 60 25.
    W:AA 3E 54 00
    W:AA 40 FC 7B 03 4D 24 F3 0C FF FE 05 00 02 08 01 11 38 30 2B 0A BF E1 0B FC 01 F7 01 03 FA EF F6 A8
    W:AA 60 28
    X:10.
    W:AA 3E 54 00
    C:AA 60 28
    W:AA 3E 54 01
    W:AA 40 E3 2B 0F 13 1B F8 25 17 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 7E
    X:10.
    W:AA 3E 54 01
    C:AA 60 7E
    W:AA 3E 55 00
    W:AA 40 FF FA 00 FC F3 0F 07 03 EC 0B FC F0 F1 DC FD 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 26.
    X:10.
    W:AA 3E 55 00
    C:AA 60 26.
    W:AA 3E 6C 00
    W:AA 40 FF AF 01 FC EF 1F F6 EE F6 DC D5 A9 AA D0 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 D3
    X:10.
    W:AA 3E 6C 00
    C:AA 60 D3
    W:AA 3E 59 00
    W:AA 40 00 80 00 83 00 85 00 91 00 81 00 8C 00 90 00 8B 00 8D 00 96 00 A3 00 C0 00 E6 01 2D 00 00
    W:AA 60 93
    X:10.
    W:AA 3E 59 00
    C:AA 60 93
    W:AA 3E 70 00
    W:AA 40 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 FF
    X:10.
    W:AA 3E 70 00
    C:AA 60 FF
    ;------------------------------------------------------------
    ;退出 CFGUPDATE
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 00
    W:AA 00 44 00
    X:2000年
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)关于我们产品中使用的电池信息、请参阅以下内容:
    1-1)最小容量:9300 mAh
    1-2)典型容量:9600 mAh
    1-3)充电电压:最大 4.2V +/- 0.05V (在0 C ~ 45 C 时)

    2) 2)在黄金映像中:
    2-1)终止电压:2.5V

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)关于 BQ27421监测计 IC、在数据表的第7.1章绝对最大额定值中、它说:
    >> TA:自然通风工作温度范围:-40 (最小值)~ 85 (最大值)(C)
    1-1)当温度(由监测计报告)约为86.xx C 时、BQ27421-G1A 是否会正确报告容量?

    2)关于黄金映像(*。gm.fs)、是否有必要在高温(约为86.xx C 或更高)下对监测计进行黄金学习?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、执行学习周期是黄金映像创建的一部分;在执行此操作之前、不应创建黄金映像。 执行学习周期是电量监测计学习并更新 Qmax (总容量)和 Ra 表(电池电阻)以解决电池制造商流程中可能出现的变化的过程。  

    Ra 表反映了电池的动态电阻、并会随电池老化而随时间变化、因此在电池组上执行周期将为电量监测计提供更新的 Ra 表。 通过使用此信息和 Qmax 更新、监测计可以更好地提供正确的性能和更准确的结果。  

    阅读以下两个链接、了解如何执行这些学习周期:  

     www.ti.com/.../slua597.pdf

    2: www.ti.com/.../slua777.pdf

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。
    我们已经下载了这两个文档。

    1)关于 BQ27421的技术参考手册、在第6.4.1.2章"内部温度偏移"中、它说:
    1-1)内部温度偏移--最小值:-128,最大值:127,默认值:0,单位:0.1 (C)

    Q1-1-1)如果 Int Temp Offset 设置为0x88、0.1 (C)中的值是多少?

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用0x88 (-120)计算内部温度偏移后、温度为-12°C。

    1)内部温度偏移设置为0x088 (-120或-12°C)、并且 OpConfig[temps]位= 0
    1-1)
    Q1-1)是由 Temperature()在0x02和0x03中读取的值、等于
    "内部温度传感器值(转换为摄氏度)- 12摄氏度"或
    "内部温度传感器值(转换为 degC),不含-12 degC"?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们您对上述"Int Temp Offset"的评论吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我得与一位高级工程师确认。  

    他认为,如果提供了内部温度偏移并且 OpConfig [temps]= 0,则 Temperature()读数应该改变。 Temperature ()应提供内部温度传感器的读数,但该值可能无法准确测量电池的温度,因此提供了 Int Temp Offset,以便测量仪表校准偏移误差。  

    因此、为了具体回答您的问题、Temperature ()(转换为 degC)="内部温度传感器值(转换为 degC)- 12 degC"

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我们了解 Temperature()和 Int Temp Offset 之间的关系。

    请帮我们关闭此案例。