This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:了解器件中的功率计算

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568692/bq34z100-g1-understanding-power-calculation-in-device

器件型号:BQ34Z100-G1

您好、支持团队

我的客户询问以下问题,您能回答 以下问题吗:

Z100数据表包括以下有关可用能源和 AveragePower 的说明:

 

7.3.2.5可用能量():0x24/0x25

此只读命令对返回预测的剩余电量或能量的无符号整数值

电池供电。 该值以 mWh 为单位报告。

7.3.2.6 AveragePower():0x26/0x27

该读取字命令对返回当前放电平均功率的无符号整数值。

值0表示电池未放电。 该值以 mW 为单位进行报告。

 

当我记录 Z100数据时、"可用能量"不仅仅是报告的剩余电量、以 mAh 为单位、再乘以报告的电压。 它似乎也不引用单个单元格。 它是不同的。 例如、这是从7S 电池获取的 Z100数据。 在充电期间和放电期间分别设置一个数据:

 

REM 电容(mAh)           电压(mV)   电流(mA)     可用能量(mWh)           (电压/7)* Rem 电容   反电流(mW)

8646                           29365              829                  31786                                     36269 (非31786)        3478                                    

2980                           24934              -3407               9853                                       10615 (非9853)          -12136                           

 

我想了解如何计算 AvailableEnergy、以便在系统中正确使用它。

非常感谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您处于正确的轨道上、但电池的放电曲线不是平坦或线性的。 计算误差的来源。 bq34z100-G1了解电池的放电曲线/曲线、并在估算可用能量时将其考虑在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Damian、但他所读的价值观又如何、这些价值观有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我看起来第一次读数是在充电时完成的、第二次读数是在放电时完成的。 我将假定它们是可以的、但如果没有有关电池和 bq34z100-G1参数设置的详细信息、我无法肯定地说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    我有一位客户对 AvailableEnergy 有疑问。 详细信息、您能否分享一些见解?

    "我们想使用电量监测计报告的一个名为 AvailableEnergy 的参数、告诉我们的主机系统启动关断序列。 在我们构建的软件包中,我们发现此参数的运行方式与我们想象的不一样。 它似乎没有像我们预期的那样跟踪 SOC 或保持容量。 您能解释一下如何计算此参数吗?"

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、
    对于您尝试执行的操作、我建议使用保留容量功能。 这允许您的器件执行受控的关断。
    谢谢
    Onyx