This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:静态电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586283/tps54200-quiescent-current

器件型号:TPS54200

您好!

这可能是一个简单的问题、但我在数据表中的任何位置都找不到它。 有人知道 TPS54200的静态电流吗?

我想使用恒定电流源为锂离子电池充电、没有负载时的组件消耗是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    该帖子已分配给适当的工程师,将尽快回复。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TPS54200是 LED 驱动器。 如果没有负载、此器件将进入保护模式。 这意味着您必须在器件中加载一些负载、以使其保持正常工作。

    也可以在无负载时直接关断器件。

    我将尝试检查我们内部电路中的功耗 、因为它不在数据表中。

    这将需要一周以上的时间。

    您是否介意等待 一周以上?

    谢谢!

    夏季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您的回复、一周不是问题。 我正在分析本项目的 TPS 系列的许多组件、54200就是其中之一。

    我不介意等待、再次感谢大家的关注。

    此致、

    Patrick Hooiritner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Partrick、
    静态电流约为100uA、但无法在工作台中进行测量、因为该器件始终强制 PWM。
    希望它对您的分析有所帮助、谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您的回复。 不过,我还有另一个问题。 我一直在使用此 TPS54200进行电池充电。 我一直在尝试模拟此组件的行为(稳定性和瞬态)。

    问题是、我在执行交流仿真和在 TINA 软件上获取波特图时遇到了问题。 由于 TPS 54200需要2个输入才能工作(Vin 和 PWM)、因此交流仿真无法运行、因为它说它只能使用一个输入。

    您认为我可以通过某种方式获得波特图吗? 使用另一个软件外形?

    提前感谢您。

    Patrick Hooiritner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我想建议将 PWM 引脚固定在1.5V 直流电压以进行仿真、或者您可以直接请求一个 EVM 进行评估吗?
    谢谢!
    夏季