This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:RSR 电阻衰减

Guru**** 2475435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569513/bq24773-rsr-resistance-quesiton

器件型号:BQ24773

您好!

         如果客户希望将 RSR 电阻从10m Ω 降低到1m Ω。 如果将充电电流设置为5A、我们是否需要通过充电电流更改任何 FW 设置? 客户希望5A 充电电流甚至会降低 RSR。  

         RSR 是否有任何 最小下降值? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用10m Ω 感应电阻器。 任何小于10m Ω 的值都会影响电流调节精度。 电池充电/放电电流调节通过感测 SRN 和 SRP 之间的电压差来完成。 对于1m Ω 的感应电阻器、引脚上的噪声可能远高于电阻器上的实际电压。 调节可能非常精确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该规格中的精度基于感应电阻器上的电压。 因此、当使用1Mohm 感应电阻器进行5A 电流调节时、相关值约为+/- 25%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、

    因此、我们不会在减小电阻器的同时更改任何 FW、对吧? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、IC 感测感测电阻两端的电压以估算电流。 所有充电电流寄存器电流设置均基于10m Ω 电阻器。 例如 ,ChargeCurrent()设置为1024mA。 由于这基于10m Ω 感应电阻器、因此要将电流调节为1024mA、SRN 和 SRP 之间的电压差应约为10mV。 当您在 ChargeCurrent()寄存器中使用1m Ω 电阻器设置相同的值时,IC 仍将查找10mV 的 SRN/SRP 差值。 然后、流经1m Ω 电阻器的实际电流将为10mV/1m Ω= 10A。  

    因此,您需要根据感测电阻值重新计算 ChargeCurrent()寄存器的电流设置。  

    对于5A 充电电流、我们不建议使用1m Ω 的感应电阻器、因为精度会受到影响。

    在实施之前、请订购 EVM 进行评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以再问一个问题吗? 是否有用于充电电流计算的 RSR 电阻器计算公式? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它基本上是 V = I*R IC 内部电压阈值根据10m Ω 感应 电阻器进行设置、因此寄存器表10中显示的电流乘以10m Ω。 然后、您可以使用相应的电压除以新的感应电阻器值来获得电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我要更改感应电阻器以降低感应电阻器上的功率损耗,我可以将其更改为小于10m Ω 的值,这可能是5m Ω。 我的应用电流将在500mA 至13A 之间变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它们可以将 bq24773的充电电流感应电阻器更改为20m Ω 或5m Ω。