This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:低温下的延迟上升时间问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587135/ucc28070-problem-about-delay-rise-time-for-low-temperature

器件型号:UCC28070

客户正在评估 UCC28070、下面有一个问题、请告知我任何原因或同一示例。

【条件】

・UCC28070电路板在评估后的1天内置于0℃空间内。

【问题】

・关于 GDA 和 GDB、这些是延迟上升时间或不上升。

・如果重复启动、结果也是延迟(延迟时间是变化的)。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    我已提醒相应的应用团队解决您的问题。 请尽快查找他们的回复。
    我预计将会请求更多信息、因此如果您可以提供有关测试条件(输入 V、输出负载、最大负载的%等)的波形和更多详细信息、则可以节省一些时间来解决问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich - San

    感谢你的答复。

    其他信息如下:

    ①Vin:AC100Vrms

    ②Pout:670Wrms / 1000W 峰值

    ※对于这些问题、也会出现几瓦的情况。  

    ③Waveform 已连接;一个正常运行和三个异常运行。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    1.您是否有用于次级级的 PFC_OK 信号?

    2.是否在 PFC 延迟时检查 UCC28070和 PFC 驱动器的 VCC?

    3、我看到交流输入电压非常接近85VAC、您能否在计算器下面检查您的组件设计?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2273.2742.UCC28070-Design-Tool-8-15-08.xls

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生-圣

    我回答您的问题、请参阅下面的内容。

    1.客户没有用于次级级的这些信号。

    2.Vcc 波形附在下面。

    3.客户根据设计工具计算得出、相位裕度约为63DEG。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    由于 SS 引脚开始斜升、因此启用 UCC28070。 没有 PWM 输出、原因可能是生成了故障信号:

    1.检查 CSA/CSB 和 PKLMT 波形,是否逐周期触发?

    2、OUTA/OUTB 连接到驱动器、驱动器可能会影响 OUTA/OUTB。 能否检查是否断开 OUTA/OUTB 和驱动器?

    3.是 客户电路板上 VINAC 和 VSENSE 引脚的电阻分压率相同。 UCC28070要求   VINAC 和 VSENSE 引脚的电阻分压速率相同。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生-圣

    感谢您的建议、

    我回答下面的问题、我觉得原因是 PWM 输出侧。

    如果有问题、请告诉我。  

    ----------------------------------------

    1.检查 CSA/CSB 和 PKLMT 波形,是否逐周期触发?

    ⇒波形附在下面。

    2、OUTA/OUTB 连接到驱动器、驱动器可能会影响 OUTA/OUTB。 能否检查是否断开 OUTA/OUTB 和驱动器?

    ⇒客户测试断开驱动器的情况、结果相同。

    3.是 客户电路板上 VINAC 和 VSENSE 引脚的电阻分压率相同。  UCC28070 要求   VINAC 和 VSENSE 引脚的电阻分压速率相同。

    ⇒是的、这些分频率是相同的。

    ----------------------------------------

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    云生-圣

    该故障器件吗?
    如果否、是否存在长时间离开冷室(0℃)后出现异常操作的情况?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    我没有发现操作异常、问题只能通过加热芯片来解决、 我怀疑芯片出现故障。

    您是否尝试过另一个芯片? 最好从不同的生产日期代码中选择另一个芯片。

    如果 不同生产日期代码的另一个芯片可以解决此问题、您可以将疑似故障芯片发送到 FA。

    此致、

    云生