This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:通电/断电后损坏

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587881/tps61071-damage-after-power-on-off

器件型号:TPS61071
主题中讨论的其他器件:TPS62140

我的客户使用以下部件来提供达芬奇控制器:

主电源12V - TPS62140 --> 3.3V --> TPS61071DDC 升压高达5V --> TPS659113为达芬奇供电

如果客户关闭 TPS62140、则下次在某些电路板上打开12V A 的电源电压时、TPS61071会发热、输出电压大约为3V (而不是5V)。  

所有 TPS 器件均采用电容器@输入/输出引脚设计、TPS62140在输入端采用 ESD 二极管设计。

是否有人对损坏的 TPS61071有相同的"神秘"行为?

实际上、在打开或关闭主电源期间、"损坏时刻"不清楚。

感谢您的评论

Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、测量引脚和 GND 之间的阻抗、以检查哪个引脚损坏
    2.在 TPS62140和 TPS659113的开/关期间检查输入电压和输出电压 TPS61071、以查看是否存在任何过压行为或奇怪行为。
    3.与我分享 TPS61071的原理图和布局、我会发现潜在风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    遗憾的是、不允许客户分享原理图、但他对缺陷器件进行了一些测量:

    此致

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障 IC 中的 SW 与 GND 短路、这通常意味着内部低侧电源开关损坏。
    大多数电源开关损坏是由 SW 引脚上的过压引起的、这可能是由不良的 PCB 布局引起的。