This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:过充电电流保护

Guru**** 2391695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ78350, BQ77908A, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567571/bq77904-over-charge-current-protection

器件型号:BQ77904
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ77908ABQ76930

尊敬的先生/女士:

我能否确认 BQ77904不支持过充电电流保护?

如数据表所述、仅提供过放电电流保护。

TI 是否有任何支持多节电池和过充电电流保护的电池保护 IC?

类似的器件将是 Ricoh R5432V。

数据表:  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    正确、bq77904不支持 OCC (充电过流)。 此时、监视器(bq769x0)是唯一具有 OCC 的器件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    感谢您的快速回复。

    我能不能与您确认一下、bq769x0需要使用采用 CEDV 拓扑的 bq78350电量监测计进行解调?

    任何具有 OCC 功能的保护 IC 都可以使用 Impedance Track 电量监测计 IC 进行设计?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    bq769x0不需要 bq78350、但它可以很好地与它配合使用。 bq769x0可与您选择的任何具有 I2C 通信的 MCU 配合使用。

    目前、我们无法推荐在释放 OCC 的情况下仅提供保护的器件。 发布的具有 OCC 的器件现在为 NRND (不推荐用于新设计)、其中包括 bq77908A/910A、而包含 OCC 保护。 但是、正如我提到过的、我们不能推荐这些器件。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 bq76930数据表中找不到 OCC 寄存器或阈值。 bq76930上的过充电电流寄存器有什么名称或存在什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq76930没有 OCC。

    但斯克

    m