This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:调节蜡超出规格的问题!

Guru**** 2395185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592151/ua723-problem-with-regulation-waaay-out-of-spec

器件型号:UA723

我在仪表系统和生产设计中使用了723个(主要是 T-100和 PDIP)器件、这种情况已持续了几年。  2012年、我在两个新设计中使用了该器件。  我们成功地使用 PDIP 参数完成了初步设计验证过程、并过渡到 uA723C 器件进行生产。  遗憾的是、我们无法获得远远超出规格表参数(几十 mV 漂移)的令人满意的电压调节、因此不得不放弃设计并继续进行另一个设计。  我们与 TI 展开了对话、试图找出问题的根源、但它显然会使兔子洞变暗、我们不得不在没有解决办法的情况下继续前进。  我们现在有一个项目、我想在其中使用该部件(它确实可以是我们应用的一个很好的部件) 但是、在我们再次承诺之前、我想了解我们是否有很多糟糕的器件或裸片已更改为与我们的基线设计不兼容的程度。  我确实注意到、其中一个应用手册建议使用 n 个外部电压基准以改善调节、这可能表示存在问题、我们当然可以在必要时添加该基准。  遗憾的是、由于我们的业务性质、我无法在此处发布原理图、但希望得到响应并直接与您的产品工程师之一在线分享原理图、并希望在我们再次进入另一个器件之前解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Phillip:

    我已向您发送了一份 E2E 朋友请求、以便我们可以交换电子邮件地址、而无需将其提供给公共论坛的其他部分。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为便于记录、我将公布所学知识以及用户在 将来遇到此问题时可以采取的缓解措施。

    由于该器件发布时采用了工艺技术(1972年)、一些器件/批次出现齐纳二极管绕线的迹象、导致输出电压随时间变化(输出电压可能需要几分钟才能稳定至其最终值)。 齐纳二极管绕线发生是由于在制造过程中被捕获的电荷、并将导致齐纳电压发生变化、并且由于使用齐纳二极管来产生以输出电压为基准的电压、因此您会看到输出电压发生相应变化。 不幸的是、器件可能需要几分钟的时间才能稳定下来、而生产测试表明器件显著缩短、因此无法筛选出这些类型的故障。 由于正常过程变化,截获电荷的数量/数量是可变的,因此可能无法在每个批次上看到它,这说明了您的旧设备/设计在同一电路中没有出现问题的原因。

    我知道所有这些,但不知道您将生成的设备数量的规模,我看到了三种可能的解决方法

    1. 通过测试输出随时间变化来筛选设备,以查看它们是否发生变化,如果它们没有变化,则它们是值得生产并相应使用的(很明显,这只适用于小规模应用)
    2. 在高温下燃烧单位以移动捕获的电荷。 这将导致可用器件的百分比更高。
    3. 将设计迁移到新器件。
      1. 如果您为我们提供了此电源解决方案的设计规格、我们可能会找到一款在更现代的制造工艺上运行的较新器件、或者一款不使用这种拓扑来使用齐纳二极管来创建基准电压的器件。