This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:关于 BQ24780S 应用问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588974/bq24780s-about-bq24780s-application-question

器件型号:BQ24780S

您好、先生、

我查看 BQ24780S DS、并有一些问题需要您帮助。 谢谢。

1.无法对预充电器电流进行编程?

2.无法对温度电流进行编程?

3.没有用于实施热调节的 TS 引脚?

4. BQ24780S 未显示充电器配置文件? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人可以帮帮我吗? bq24780s 进入 EOL????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.无法对预充电器电流进行编程? bq2780S 是主机控制充电器 IC、没有预充电器电流设置。 主机控制器设置预充电器电流。

    2.无法对温度电流进行编程? bq2780S 是主机控制充电器 IC、主机控制器设置温度电流。

    3.没有用于实施热调节的 TS 引脚? bq2780S 没有 TS 引脚。

    4. BQ24780S 未显示充电器配置文件? 为什么? bq2780S 是主机控制充电器 IC、主机控制器设置充电曲线。

    我想您正在寻找具有预充电电流、温度电流和 TS 引脚设置的独立充电器。 请提供您的系统详细要求。