This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:额定温度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914, LP8555, LP3943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568084/lm3914-temperature-rating

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件: LP8555LP3943

我有一个需要20ºC μ A 低端温度的应用。  LM3914数据表指定了0ºC μ V 的低端限值。  如果我将该器件的电阻低至20ºC Ω、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry、

    我不在本组工作、但当 IC 在额定建议工作条件之外工作时、不能保证其正常工作。 无论它在-20°C 时的实际性能如何、官方建议始终使用建议工作范围内的器件、这在本例中意味着我建议查看其他器件。

    根据您对 LP3943或 LP8555的电压要求、您了解了哪些内容? 这些器件的额定温度低至-40C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 lp8555或 lp3943生成线性条形图?  在查看这些数据表后、这些器件似乎不具有可比性、除非它们使用 LED 执行某些操作。  建议使用高温比较器来增大模拟信号的电压范围。  这里有放大、但做得不太对。  获取点图和条形图电路的一些示例电路、当然可以。  否则、这个答案很糟糕。  如果我错了、有一种方法可以让它在没有额外组件的情况下工作、这将是非常好的。  请显示。  

    lm3914的最基本配置、具有5V 输入和0V-5V 测量电压的简单条形图、随后显示为一些亮起的 LED。  向我们展示这一点、我会很高兴。  否则、这只是一个死端  NTE 会产生一些看起来相似的电路、它们不会指定工作范围。  他们可以做到。  这就是 NTE1508。  我不想说你不会比说你不会更好。  lp8555和 lp3943的额定温度为-40C、这更好、但我看不到它们在任何地方是怎么接近的、只是对使用 lm3914的任何电路进行了全面的重新设计。  如果新电路的设计合理直接、这不一定是可怕的、但在查看数据表后、我甚至看不到任何可以直接实现这一点的东西。  如果我错了、请 TI 纠正。  我想看到使用 lp8555或 lp3943的 lm3914基本配置的简洁实现。  我看到 lp8555中没有 ADC 功能。  它可以做一些很棒的事情、但不会改变并将模拟信号转换为多个 LED。  短接高精度 ADC 与微处理器连接(该单元需要 PWM 或 I2C 主设备)、然后将其连接到 lp8555、这几乎是一项要求。  lp8555所做的就是控制电流。  在大多数情况下、我可以使用电阻器来实现这一点。  lm3914的优点是组件数少、实现了高度稳定的电压测量器件、可输出到集电极开路配置中电平阵列的电平、且具有可配置电流。  如果您可以使用建议的器件、请也指出使用这些器件的示例电路。  否则、这篇文章看起来会很疯狂。  对于需要在军用或工业范围器件中使用 lm3914的公司、是否提供了产品和/或如果有足够大的需求、是否可以提供此类产品。  我需要-55C 至100C 的温度范围。  (是的、大多数 LED 在这些条件下不会亮起、但是 LED 只是一个可驱动的负载、而不是我主要感兴趣的负载)。

    感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    请为此问题开始新主题。