This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向通信和电源

Guru**** 2376580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ51025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570426/bidirectional-communications-and-power

主题中讨论的其他器件:BQ501210BQ51025

您好!

我的应用需要通过无线链路(1W 或更低)传输少量电力、同时允许双向通信。 有人能不能向正确的方向指出我? 我知道许多接收器允许通过负载调制进行 RX->TX 通信、很明显 BQ501210可以发送 TX->RX 数据(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq501210.pdf、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的帖子的其余部分因某种原因被截断。

    BQ501210可以通过频率调制发送 TX->RX 数据、但数据表中没有有关如何使用此功能的详细信息。 我还想知道预期的最大 RX->TX 和 TX->RX 数据速率。

    非常感谢您的帮助、
    猎人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要完全相同的值。 我知道 RX->TX 的最大值为2kbit/s,但我不知道 TX->RX 的速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hunter、
    bq501210确实支持双向通信、但是在 WPC 定义的协议中、所有通信都由接收器发起。 因此、如果您有一个接收器可以从发送器请求数据、则可以在该方向传输数据、但如果没有这样的接收器、我们将无法支持此功能。

    bq501210具有 I2C 支持、可在两个方向上管理专有数据。 遗憾的是、TI 目前没有接收器件来利用此功能。

    bq51025可以将专有数据发送到 bq501210、您可以通过 TX 上的 I2C 读取这些数据、但其解调器无法解码 TX 可能作为响应发送的任何数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否知道双向通信接收器的生产者?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 在哪里可以找到有关 BQ501210的 I2C 接口的信息? 我在数据表中看不到有关寄存器说明或命令结构的任何信息。

    谢谢、
    猎人