This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池未充电时连接到 bq24650

Guru**** 1543720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, CSD18504Q5A, BQ24610, TPS54060, UCC27201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568213/bq24650-battery-connected-to-bq24650-in-not-charging

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5ABQ24610TPS54060UCC27201

您好、支持团队、

我将 BQ24650 IC 用于 MPPT 设计,  我已设计为10A 充电电流,并对  数据表中所示的电路进行了设置,但 连接到输出端的锂离子电池不充电。

以下是设计详细信息:

1.Vin 12V

2.Vmpp 17V

3.Icharge 10A

我在 VFB 引脚上获得1.8V 电压、  在 Vmppset 引脚上获得2.4V 电压。

请尽快帮助我解决该问题。

此致-

永博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的永华先生/女士:

    很抱歉耽误你的回答。 这是一份有关在 BQ24610中实现高输入电压的应用手册、如下所示。  它与在 BQ24650上实现的概念相同。 您可以添加一些功能块、包括 Vcc 偏置、半桥栅极驱动、电流感应、缓冲器和电压钳位。 您可以按照该概念在设计中添加更改。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8004.0184.SLVU580_5F00_A-practical-high-voltage-charger-solution-using-bq24610-charger-.doc

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    您 建议的电路配置 是否也适用于为24V 15A LiFePO4电池充电?

    原因     是 TPS54060的输出为8V 至14V、连接到 UCC27201的 VDD。  在 UCC27201的功能方框图中、HO 和 LO 的输出以 VDD 电压驱动、如果我们连接了24V 电池 进行充电、则高侧 MOSFET 的栅极电压应大于 电池电压、但 HO 引脚 上的最大电压仅为14V。 如果 栅源极电压不超过24V、 电池将如何充电?

    请做不必要的事。

                                         

    此致、

    永博。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永华先生/女士:

    高侧驱动器将通过自举电路驱动高侧 MOSFET、因此不会影响 Vcc 电平。 与团队讨论后、此应用程序将过于复杂、无法在您的系统上实施。 您能否在输入端添加一个降压转换器以保持 Vin 一致? 您的设计将更加简单。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    请提供    为12V/24V LiFePO4电池充电的参考原理图、并 告知我们您是否 有任何仿真 工具来仿真 Bq24650行为。   

    此致、

    永博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    很抱歉、您是否可以确认您是否有两种用于24V 和12V 的 LiFePO4电池? 如果是、则输出 VFB 需要在不同的电压电平之间变化。

    我们目前还没有适合您的应用的参考设计、但功能方框图如下所示。 您还可以参阅数据表中的 BQ24650典型设计原理图。 另一方面、您可以在 TI.com 中搜索适合您设计规格的降压转换器。 您有 bq24650 EVM 板吗? 只要您决定降压转换器、您还可以使用降压转换器演示充电器行为。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    您能否确认您是否有两种用于24V 和12V 的 LiFePO4电池?

    我们有 两节12.8V LiFePO4电池、在测试24V 电池系统时、我们将连接两节串联电池。

     

    您有 bq24650 EVM 板吗?

    是的、我们现在 只使用 EVM 评估功能。

     

    我们能否连接 输入电压为4V 至60V、输出电压调节 为28V 且  可在降压转换器级提供高达100mA 负载电流的 LDO?


    请为我们提供 Bq24650的仿真工具链接。

     此致、

    Swaroop

     

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    请为我们提供 Bq24650的仿真工具链接

    我们没有 bq24650的仿真软件。 但我们在 TI.com 上提供了计算工具、希望它能为 您提供帮助。http://www.ti.com/product/BQ24650/toolssoftware

    我们能否连接 输入电压为4V 至60V、输出电压调节 为28V 且  可在降压转换器级提供高达100mA 负载电流的 LDO?

    请验证包括电池和系统在内的后级的功耗。 因为太阳能电池板是电池和系统的电源。 对于28V/100mA 电流而言、这足够了吗?

     

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann Lien、

    请验证包括电池和系统在内的后级的功耗。 因为太阳能电池板是电池和系统的电源。 对于28V/100mA 电流而言、这足够了吗?

    我将 仅包含  图2中图1的 Vcc 偏置电源块(我将使用前面提到的 LDO)、以保护 VCC 和 STAT 引脚、 图2的其余连接保持 不变 、即我不会使用半桥栅极驱动器、电流感应、缓冲器和钳位。

    图1:针对高压应用修改的 bq24610电路。

    图2:bq24610电路。

     

     

    让我们知道如何 为 Bq24650设计 EMI 滤波器?

     

    此致、

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    请回复以下邮件。 等待您的宝贵 答复。

    此致、

    Swaroop。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    很抱歉耽误你的回答。 我们知道、EMI 滤波器是为了防止开关噪声在典型应用中影响交流总线。 因此、充电器可能不需要为导电 EMI 使用 EMI 滤波器。 但辐射 EMI 可以通过两种方式降低、从而降低 PH 开关压摆率并在 PH 处添加缓冲器。 对于您的应用、您可以在 PH 节点处添加缓冲器。

    您还可以参考一些 EMI 设计指南:

    要减少 EMI 源、请确保

    -最大限度地提高顶层的连续 PGND 方案、以去耦关键节点(PH、SRN (VBAT))的电容器。

    -使用顶层将 PGND 引脚直接连接到电源板。

    -使用第2层作为 PGND、并使用大量通孔连接顶层和内层。

    -使用过孔阵列来降低过孔电感(400nH/过孔)。

    为了消除传输 SORCE、

    -避免 PH 节点附近的长布线

    -避免在 PCB 边缘使用较长的布线

    捕获辐射 EMI、

    -在 PCB 的每一层周围使用连续 PGND 环来构建"法拉第笼"以捕获 EMI 泄漏

    -应使用尽可能多的通孔将每个环连接在一起、以降低 PGND 阻抗

    -不应将任何信号路由到 PGND 外部

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ann Lien:

    在  我们的设计中整合 EMI 滤波器真的是必要的吗? 如果是这样,我们必须 采用差模或共模 噪声滤波器?。

    请分享  差分模式 和共模 噪声滤波器的设计。

    2.对于共模噪声滤波器,有四种类型的配置,哪 一种是 最适合我们应用的套件, 以及如何 配置?  请查找差分模式或共模 噪声滤波器的不同配置的附件。

    3.Bq24560EVM 是否与 EMI 抑制技术相结合? 如果是、我们可以 对 12V/24V 15A MPPT 设计使用相同的技术吗?   

    4.Bq24560EVM 是否旨在满足印度的 EMC 标准? 如果不是 、为了满足印度的 EMC 标准、我们需要进行哪些更改?  

    6.请解释如何为我们的应用选择正确的正温度系数(PTC)。

    请分享  与    我们的应用相关的 EMI、EMI 降低技术和 EMC 标准的链接。

    图1和图2分别显示了 HIDRV 和 LODRV 脉冲、如何降低 HIDRV 和 LODRV 波形中的脉冲?

      图1:HIDRV 波形。

    图2:LODRV 波形。

    请 尽快执行必要的操作。

    e2e.ti.com/.../Differential-and-Common-Mode-Noise.pdf

    Swaroop

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    请重放至下面的邮件、等待您的宝贵回复。

    e2e.ti.com/.../2197872

    请 尽快执行必要的操作。

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    我们仅在设计中添加缓冲器、以减少辐射 EMI 问题。 有关输入滤波器设计、请参阅此链接 www.ti.com/.../snva538.pdf

    BQ24650仅具有用于 RC 阻尼网络的输入滤波器。

    我们在温度检测中使用 NTC 热敏电阻、您可以参阅数据表第8.3.17节、并使用推荐的103AT NTC 热敏电阻。

    捕获此波形时、您是否优化了探头的 GND 布线? 如果您这么做、结果是相同的、我们可以增加更多的 Rg 来降低导通压摆率、从而使脉冲变小。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    Bq24560EVM 是否设计为符合印度的 EMC 标准? 如果不是 、为了满足印度的 EMC 标准、我们需要进行哪些更改?

    请 解释如何优化探头的 GND 布线?

    3、 应添加的 Rg 数量是多少?我们 应将它 放置在何处?

    此致、

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    我们 每次都面临您的响应延迟。 我们要求  您 尽快做出响应。

    我们 在过去      的技术支持人员的帮助下得到了不到12小时的响应、但现在 已经超过了24 小时。

    此致、

    Swaroop。

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    很抱歉耽误你的回答。 我们昨天在度假。

    对于 EMC 标准、它是一个系统级标准。 如果 bq24650 EVM 符合 EMC 标准、则无需关注。 即使我们通过了 EMC 标准、但在您应用我们设计的相同电路后、它也无法满足 EMC 标准。 它不仅取决于充电器、还取决于系统。 因此、我们没有让 BQ24650 EVM 通过 EMC 标准。 要降低 EMI、您可以参阅上一篇文章以遵循 EMI 指南。

    对于 GND 布线、您是否使用探针最大限度地减少了 GND 布线以降低噪声? 我想确保它不是由测试过程引起的噪声注入。  

    对于 Rg、您可以首先使用10欧姆电阻进行测试。 请使用0603尺寸。  

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    对于 Rg、还请并联一个二极管、让导通通过电阻器、关断通过二极管。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    在 PCB 布局 设计 或实验室 接地中、我们必须在哪里优化 GND 布线? 请您解释这两者的过程。

    2.RG 应  与  高侧 MOSFET 栅极或低侧 MOSFET  栅极并联或串联、 还是与两者并联? 请您提及。

    需要   将哪种类型的二极管与 Rg 并联? 请客气。

    请发送示例电路优化 GND 和 Rg 配置

    此致、

    Swaroop。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    问题1:

    有关 PCB 布局、请参阅我们的 EVM 布局。 对于测试程序、请以我们的 EVM 板为例、您可以使用 MOSFET (Q1)引脚3 S2 (PGND)作为测试 GND、从而更大限度地减少 GND 布线。

    您是否使用 BQ24650 EVM 板进行了测试? 由于我使用我们的 EVM 板进行了测试、因此没有尖峰、如下所示。

    或者您使用自己的设计进行了测试? 您能否为我们提供原理图和布局、以检查是否有任何可能导致尖峰的因素?

    问题2:

    图如下所示。 您可以在需要提高尖峰的位置使用它。

    问题3:

    二极管中没有具体的问题。 您可以在此应用中使用简单的肖特基二极管。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    目前我正在使用 BQ24650EVM 测试功能、我发送的波形仅来自 EVM。

    请为我们提供私人链接、以分享我们的原理图。

      下面是有关 EMI 滤波器的问题:

    我们能否在输入和输出端使用 RC 低通滤波器而不是 LC 低通滤波器?

    为什么添加电感器会增加电路板尺寸和最终产品成本。 由于降压 转换滤波器的输入已经是直流的、输出也是直流的、因此考虑 到更低的电阻值以确保更低的功率耗散和计算电容器、我们甚至可以针对1Hz 的截止频率设计滤波器。

     请告诉我 、我们是否可以使用此设计。



    此致、
    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    您能否使用我建议的最小 GND 布线来捕获波形? 我们需要防止 GND 噪声耦合。

    这是我的电子邮件地址:ann_lien@ti.com。

    您只能将输入滤波器用作 EVM 设计。 如前所述、EMI 滤波器通常用于交流/直流应用、可防止影响交流电源。
    对于辐射噪声、您可以在 SW 处使用缓冲器来降低尖峰电平。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    我已将我们的设计邮寄至 ann_lien@ti.com。 仔细检查一下、 让我知道是否需要 整合任何更改。

    请解释以下功能图中突出显示的器件。  

    更重要的是、我请求 您 深入解释比较器误差放大器。  

    此致、

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    BQ24650是具有前馈控制方案的电压模式。 它使用本设计中的 III 型补偿(您突出显示的方框图)。 FB 中有不同的环路、包括 VMPPT、Vout、Iout 环路。

    对于迟滞比较器、它会比较充电电流和引导电容器电压、以确定充电引导电容器的同步/非同步和刷新时间。

    您可以参阅数据表的第8.3.9节"转换器运行"、在误差放大器运行中查看更多详细信息。

    谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:


     我们可以使用5V 电源运行 Bq24650吗?   当我使用5V VCC 运行时、对充电效率有什么影响?

    以下是 使用5V VCC 运行 BQ24650的原因:  

    由于 我们 将 微控制器与 Bq24650连接以控制负载、因此微控制 器的运行电压最大为5V。

    连接24V PV (VOC 大于33V) 面板时、需要保护 VCC 引脚。

    出于这两个原因、我们必须选择 LDO 或降压转换器。

    如果 BQ24650能够使用5V 电源高效运行、 我们可以使用一个 LDO 同时运行 BQ24650和微控制器。

    如果上述方法实际上无法实施、请向我们推荐替代方法。

    此致

    Swaroop。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永华先生/女士:

    BQ24650睡眠比较器会将 VCC 与 SRN 电压进行比较、以确定哪一个可能是电源。 您只能将 VCC 连接到输入电压。
    Reason1:为什么需要 MCU? BQ24650是一款不带 MCU 的独立解决方案。
    Reason2:VCC 最大容差为28V。 当输入电压高于28V 时、您是否可以使用外部电路将输入 PV 与系统分离(即使会损失一点功率、但当输出电压接近 VOC 时、PV 不会输出太多功率)。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    正如我之前提到的、用于控制负载的微控制器。 我们将 根据 PV 和电池 电压控制负载占空比和其他参数。

    我们将通过 ADC 读取 PV 和电池电压、并根据该 ADC 数据控制负载 PWM 占空比。

    我们还 使用微控制器进行状态 指示和 显示 控制。

    我们的目标是使用  单个 LDO 运行微控制器并保护 BQ24650IC。

    请告诉我们是否可以实现这一目标?

    此致、

    Swaroop  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永华先生/女士:

    Vcc 电平似乎与 MCU 使用情况无关、对吧? 您仍然可以将不使用5V 的 MCU 用作 bq24650 Vcc。
    您可以使用 MCU 检测 Vin 电压、并让 MCU 控制外部电路将 Vin 与系统和电池分开。 它可以保护 Vcc 免受过压影响。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ann Lien

    Vcc 电平似乎与 MCU 使用情况无关、对吧? 您仍然可以将不使用5V 的 MCU 用作 bq24650 Vcc。

    MCU 最大 VCC 引脚容差仅为5V。

    哪个 VCC 电平与 MCU 使用情况无关?

       如何在不使用5V 电源的情况下运行 MUC?

    我 没有得到背景。 请说明。

     

    您可以使用 MCU 检测 Vin 电压、并让 MCU 控制外部电路将 Vin 与系统和电池分开。 它可以保护 Vcc 免受过压影响。

    您是否将在 上述 行中传达以下信息? 请确认。

     PV 电池板输入 和由 MCU 控制的 BQ24650 VCC 之间连接了一个外部断路器。

    MUC 使用 ADC 监测 PV 电池板电压 如果 BQ24650 VCC 上的电池板电压超过28V、则由 MCU 控制的外部断路   器会从 BQ24650 VCC 断开 PV 电源、以保护 IC。

    这是否与您 要传送的内容相同? 如果不是、请使用 方框图解释您的设计信息。

    随附的是 具有 MCU 控制功能的外部断路器的方框图。

    e2e.ti.com/.../CIrcuit-breaker.docx

    电压是单向的、 下面的电路中对二极管的需求是什么?

     

    2.您是否查看了我 邮寄的原理图? 你的反馈是什么?

    3.  在电路中使用两种 GND 的原因是什么  ,即使这两种 GND 是互连的?  

     

    此致、

    Swaroop


     

     

     

     

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    对于5V Vcc、您仍然可以使用另一个降压转换器将 Vin 转换为5V 以为 MCU 供电、无需将 bq24650 Vcc 连接到5V。

    对于外部断路器、您的陈述就是我要表达的。 这是一个建议、也许有一些方法可以解决这个问题。

    电压是单向的、下面的电路中对二极管的需求是什么?

    由于驱动器支持灌电流和拉电流功能、因此二极管是灌电流功能的放电路径。

    2.您是否查看了我 邮寄的原理图? 你的反馈是什么?

    它看起来很好。 您可以使用我们的 EVM 来设计您的系统。

    3.  在电路中使用两种 GND 的原因是什么  ,即使这两种 GND 是互连的?  

    AGND 用于内部基准。 PGND 用于外部电源接地。 PGND 将承受高电流、并会影响 PGND 电平。 如果不将这两个 GND 分开、则会影响内部基准、并且设置值将会错误。

     

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    对于外部断路器、您的陈述就是我要表达的

     在这种情况下,如果 PV 电压>28V,BQ24650 VCC 的电压 将 被切断 ,  并且将处于断开导通状态,因为 BQ24650关闭,整个  MPPT 充电 操作将关闭。  我们只应 保护 IC 免受过 压影响、保护不应中断充电过程?   我们如何处理此问题? 请 说明。

     

    此致、

    Swaroop

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    等待您的回复。

    此致

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    由于 bq24650具有使用 Vcc 来确定 ACOV 阈值的输入过压保护(如下所示)、因此当输入电压超过32V 时、它无法为电池充电。 因此、您可以设计30V~32V 的截止阈值以保护 Vcc 引脚。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    在某些时间内充电会中断、我们在 BQ24650 EVM 本身中发现了此问题。  我们能否知道如何解决此问题?

    能否 使用双层 PCB 设计 BQ24650原理图? 如果不是  、如果我们使用双层 PCB 进行设计、我们将面临哪些可能的问题?

    此致

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    1.您能详细描述这个问题吗? 并绘制同样的波形、如 SRN、SW、PVCC、REGN、IL。

    2.是的,你可以。 请遵循以下数据表中的指南:  

    11.1布局指南必须尽可能缩短开关节点的上升和下降时间、以最大限度地降低开关损耗。 为了防止电场和磁场辐射以及高频谐振问题、必须对组件进行适当的布局以最大限度地减少高频电流路径环路(请参阅图24)。 以下是正确布局的 PCB 布局优先级列表。 必须按照此特定顺序进行 PCB 布局。 1.将输入电容尽可能靠近开关 MOSFET 电源和接地连接放置,并使用最短的覆铜线迹连接。 这些器件必须放置在 PCB 的同一层上、而不是放置在不同的层上、并使用通孔进行此连接。 2. IC 应靠近开关 MOSFET 栅极端子放置、栅极驱动信号布线应保持短接、以实现干净的 MOSFET 驱动。 IC 可放置在开关 MOSFET PCB 的另一侧。 3.将电感器输入端子尽可能靠近开关 MOSFET 输出端子放置。 最大限度地减小该迹线的铜面积、以降低电场和磁场辐射、但使迹线足够宽、以承载充电电流。 不要为此连接并行使用多个层。 最大限度地减小从该区域到任何其他布线或平面的寄生电容。 充电电流感应电阻器必须放置在电感器输出旁边。 将跨感应电阻器连接的感应引线布置回同一层的 IC、彼此靠近(最大限度减小环路面积)、并且不要将感应引线穿过高电流路径(请参阅图25了解开尔文连接以获得最佳电流精度)。 将去耦电容器放置在 IC 旁边的这些布线上。 5.将输出电容器放在感应电阻器输出端和接地端旁边。 6.输出电容接地连接需要连接到与输入电容接地连接的铜缆上,然后再连接到系统接地。 7.将模拟接地与电源接地分开布线,并使用单个接地连接将充电器电源接地连接到充电器模拟接地。 IC 正下方使用模拟接地覆铜、但应避免电源引脚、以减少电感和电容噪声耦合。 将模拟接地连接到 GND 引脚。 使用散热焊盘作为单个接地连接点来将模拟接地和电源接地连接在一起、或者使用0 Ω 电阻将模拟接地连接到电源接地(在这种情况下、散热焊盘应连接到模拟接地)。 强烈建议在散热焊盘下方使用星形连接。 将充电电流方向更改为 SRP 和 SRN 引脚 R SNS 更改为电感器更改为电池电流感应方向版权所有Copyright2016、德州仪器(TI)公司高频电流路径 L1 C1 C2 C3 PGND SW VBAT VIN BAT 版权所有Copyright2016、 德州仪器(TI)公司29 bq24650 www.ti.com SLUSA75A–2010年7月–2016年4月修订产品文件夹链接:bq24650版权所有Copyright2010–2016、德州仪器(TI)公司提交文档反馈布局指南(续) 8. IC 封装背面的外露散热焊盘必须焊接到 PCB 接地端。 确保 IC 正下方有足够的散热过孔、连接到其他层上的接地层。 9.去耦电容必须放置在 IC 引脚旁边、并使走线连接尽可能短。 10.过孔的数量和物理尺寸对于给定的电流路径而言必须足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    如果我们使用 BQ24650为24V PV 系统设计 MPPT 充电器、我们将面临哪些问题? 如何克服这一问题?

    谢谢、此致、

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    bq24650只能接受5V 至28V 的太阳能电池板作为输入电压。 如果24V PV 系统将在28V 以上运行、它将在 Vcc 工作范围内运行。 当输入电压超过32V (由 Vcc 感应)时、输入过压功能将运行、充电将被禁用。 但是、如果 Vin 超过 Vcc 的最大额定值、您可以使用我在上一篇文章中提到的外部断路器来防止 Vcc 损坏。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ann Lien:

    我们 无法使用断路器、因为它会中断充电过程。

    我们 不仅应保护 VCC、还应保护  PH、SRN 和 SRP 等其他引脚。

    对于24V LiFePO4电池、最大充电电压为29.6V、但 PH 引脚建议的工作电压为30V、在这种情况下、充电电压可能超过30V。   IC 将会发生什么情况?

    此外、当电池 电压约为28V 且 PV 面板的 VOC 约为42V 时、一旦我们打开 IC、 高侧 MOSFET 将导通、   整个42V 出现在 PH 节点 上、这会导致 PH 引脚 损坏。 我们如何处理此问题?    

    最后但同样重要的是、您是否已针对 24V 系统测试了此 Bq24650? 原因 是我们需要使用成熟的解决方案。

    注:

    最大充电电压是电池可以获得最大充电电压的电压。

    充电电压是 充电时提供给电池 的电压。

    此致、

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    输入过压功能将感测 Vcc 电压、如果 Vcc 超过32V、则无论是否使用外部断路器、充电都将禁用。

    根据 PH 电压额定值、绝对最大额定值为36V、但开关尖峰有余量。 开关尖峰与布局、驱动能力等相关 我们需要基于测试来确定 PH 节点是否超过 IC 额定值。

    2.当 PV 电池板电压超过32V 时、充电将被禁用并且高/低侧 MOSFET 将关闭。 pH 电压将随电池电压变化。

    3.我们没有您设计的 PV 面板和 LiFePO4电池、因此我们无法根据您的条件进行测试。 您有 bq24650 EVM 板吗? 您可以对其进行修改和测试。 我认为这将更接近于您的要求。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    我不是只要求我们 的应用、而是要求 任何  24V 电池系统。 如果   您已经测试 过? 向我们发送 应用手册。  

    此致

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    您是否需要24V 电池系统或24V PV 系统?

    对于电池、bq24650可支持28V 的电池电压。 因此、如果最大充电电压不会高于28V、则可以将其与 bq24650搭配使用。

    对于 PV、VOC 是 PV 系统中的最高电压。 我们需要确保 VOC 低于28V (Vcc 工作范围)。

    如果您有 bq24650 EVM 板、则可以使用它测试您的条件、以验证它是否适合您的系统。

    谢谢、

    Ann Lien