This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661EVM-001:TPS92661EVM-001软件(用于 TPS92661的 TMS320F28035驱动程序)

Guru**** 2393905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590567/tps92661evm-001-tps92661evm-001-software-tms320f28035-driver-for-tps92661

器件型号:TPS92661EVM-001
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

我无法获取 TPS92661EVM 的软件、EVM 内核芯片是 TMS32028035、如何获取 TMS320F28035的软演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试找到合适的人来为您回答这个问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获取特定于 TPS92661EVM-001的任何内容、请单击链接并单击"立即订购"标题下的"申请"。 如果您已经拥有 EVM、则只需申请软件/GUI 即可。

    如需直接获得 TMS320F28035的任何支持、请将您的问题/请求发布到 C2000微控制器论坛。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已申请订单,请帮我将软件/GUI 发送给我、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92661EVM 没有 GUI。

    我们在 EVM 上为 C2000微控制器提供了 C2000代码(仅关于该 C2000 MCU 与 EVM 上的2个 LMM 之间的通信)、 但是、我们需要更多信息、例如终端客户是谁、目标终端应用是什么、何时是 SOP 等、然后才能批准分发的任何固件。 另请在 myTI.com 上注册、以便在我们批准后可以分发固件。

    非常感谢您关注 TPS92661!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已将电子邮件发送给您,请帮助,非常感谢!