This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:模拟调光频率。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591268/tps61500-analog-dimming-frequency

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS61197

您好!

我的客户有疑问。

英文数据表 P4 6.3建议运行条件、
"模拟和 PWM 调光频率为200至1000Hz"。
该频率是否仅适用于 PWM 调光?

P16图9. 模拟调光线性显示、
有说明"PWM 频率为200Hz、5kHz、40kHz"
P11 7.4.2模拟调光方法显示、
μF 说明"例如、当 PWM 频率为5kHz 时、C 5等于1 μ F 就足够了。"

从上面可以看出、我认为模拟调光方法没有 PWM 频率限制。

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个问题。

    数据表 P11" PWM 调光方法"具有以下说明。
    '例如、2%是200Hz PWM 信号的最小占空比。'

    "模拟调光方法"中没有此类描述。
    我认识到、在模拟调光的情况下、没有占空比限制。
    这是否是这种认可的错误?

    您需要以0.04%的占空比实现亮度。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:
    是的、您答对了、频率200至1000Hz 应用于 PWM 调光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:
    虽然数据表中没有关于最小调光级别的说明、但您需要考虑电流精度问题。 在最大调光级别、容差约为2.5%、当您调暗时、我们无法确保精度。 当您调暗至0.04%电平时、它非常低、可能无法调节输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    感谢您的支持。

    我的客户有新问题。

    问题1.
    模拟调光的建议频率是多少?

    问题2.
    据说、输出电流可能无法以0.04%的占空比进行调节、
    目前,我们已确认,占空比是指定的占空比。
    占空比0.04%是否正常?

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:
    A1。
    如果高于20kHz、则会更好、以避免噪声。

    答2.
    调光降至0.04%、则可以保证电流调节。 我认为我们没有足够的数据来预测该调光级别下的电流容差。 如果需要0.04%的调光、则可能需要比 TPS61500更好的器件来提供超过2500:1的调光比。 请问您的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、
    感谢您的快速回复。

    a1.I 理解高于20kHz 将会更好。

    a2.应用程序是平板电脑。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanbe、
    如果您想使用一个灯串应用、TPS61197具有5000:1调光比。