This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:禁用 TPS54232脉冲跳跃 ECO 模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232, TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591911/tps54232-tps54232-pulse-skipping-eco-mode-disable

器件型号:TPS54232
主题中讨论的其他器件: TPS563208

您好、非隔离式直流/直流团队

我们希望禁用脉冲跳跃 ECO 模式

因为当 进入150mA 以下的照明负载时、我们假设输出(PH)处有许多纹波、如下所示。 I 已确认脉冲跳跃 Eco-Mode 开关电流阈值为100mA

我们可以禁用以进入 ECO 模式吗?您知道如何禁用 ECO 模式吗?

此外、您是否建议不使用诸如规格之类的 ECO 模式项目?

输入电压:4.5V ~ 28V

输出电压:4.3V

电流:3A

我们希望快速回复。

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、Eco-mode 用于提高光效。

    关于您测试的纹波、我认为它不是真正的纹波、   开关节点(PH)应耦合一些噪声、请使用以下链接方法重新测试 、当您测试纹波时、请不要同时测试 PH、以防 开关噪声耦合 到纹波通道。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/w/simple_switcher_wiki/2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    顺便说一下、如果您坚持跳过 E-co 模式、您可以 减小电感器值以使峰值电流大于100mA 来尝试。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yuchang。

    感谢您的回复。
    但是、我们已经过纹波测试、并且我们已经了解"了解、测量和降低输出电压纹波"

    我们已在相同测试环境下的 EUTECH 电源上测试了 EUP34510。 我们的测试结果表明、TPS54232的纹波噪声比 EUP34510多。 因为我们建议使用 ECO 模式

    您能否将 E-CON 模式完全跳过为硬件控制?

    此致
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、
    这是轻负载效率和纹波之间的折衷。
    除了尝试减少54232/332的电感器外、几乎没有方法关闭 E-CO 模式。
    顺便说一下、如果您的应用是3A 输出、您应该选择54332
    如果您确实关心轻负载纹波、可以查看 TPS563208/563209、这是 FCCM 器件。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、顺便说一下、563208/563209仅支持高达17V 的输入电压、请注意。