This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 的软启动时间

Guru**** 2538090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592021/tps54335a-the-soft-start-time-of-tps54335a

器件型号:TPS54335A

你(们)好

我收到了客户关于 TPS543335A 的问题。
该器件的软启动时间在数据表中典型值为2.3us。
请告诉我该最大值吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我捕获了以下线程。
    我可以获得相同的数据吗?
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉按下、但我能得到这个问题的答案吗?
    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生(Yokota)好

    您是指 ISS 2.3uA 吗?
    如果是、则最大值为2.9uA。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San

    很抱歉我犯了个错误。

     我想问您 有关软启动时间的问题。

    该器件的软启动时间在数据表中典型值为2ms。

    请告诉我该最大值吗?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    最大值为2.6ms。

    Reagards、
    裕昌