This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:传播延迟温度引起的漂移

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587070/ucc21520-drift-due-to-temperature-of-propagation-delay

器件型号:UCC21520

您好!

我想知道传播延迟的温度漂移。

我在数据表中看到了有关传播延迟与温度的图。

(图12.  SLUSCJ9B 中的传播延迟与温度间的关系)

这种漂移在个人和批次之间有何不同?

我想看看是否有数据能够理解个人和批次之间的差异性。

我需要知道漂移变化以考虑温度校正。

请提供资料。

Tomoaki Yoshida

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    感谢您关注 UCC21520。 我已联系此器件的系统工程师以了解您的查询。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki、您好!

    器件和批次之间的所有温度变化都具有良好的特性、并且延迟应在第10页所示的技术规格范围内。
    图12是基于几个部件的典型曲线测试。 我将尝试让我们的测试团队参与其中、并帮助进一步解释。

    Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-San、

    感谢你的答复。

    我可以从您 或测试团队获得新信息吗?

    我了解了整个温度范围内的传播延迟规格。

    图中所示。 12、传播延迟在低温下降低、在高温下增加。

    批次之间和个人之间的这种趋势是否相同?
     我想知道它是否是相反的斜率。
    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、您好!

    我与我们的测试团队讨论了温度数据。 在125C 时、我们的延迟高于低温。

    我们看到从125C 降低到25C 大约2ns、而从25C 降低到-40C 的1ns-1.5ns。 希望这能为您提供帮助。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-San、

    感谢你的答复。

    您的信息对我非常有帮助。

    但我有一些我想进一步了解的东西。

      您说的2ns 和1ns-1.5ns  是平均值还是最差值?
    在这种情况下、您能告诉我您 评估的 N 个数和批次数吗?
    如果图中有多个样本的数据、 12、我想提一下。
    此致、
    Tomoaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、您好!

    非常感谢您的耐心。 我正在与我们的测试工程师合作、并将很快作出响应。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-San、

    感谢你的答复。

    有任何信息吗?

    我必须知道温漂的变化、才能判断 我们是否可以处理该器件。

    如果您有参考数据或视图、请告诉我。

    此致、

    Tomoaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、您好!

    非常感谢您的提醒和耐心。 测试团队现在正在研究它、我们今天将提供答案。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wei-San、

    感谢您的支持。
    我正在等待您的回答。

    此致、
    Tomoaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki-San、您好!

    我相信我们已经解决了这一问题。 您能不能帮助我们回复、确保此主题已得到解答。 非常感谢。

    Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-San、

    很抱歉我迟到了。

    我们已经从您的支持团队获得了信息。

    非常感谢您的支持。

    此致

    Tomoaki Yoshida