This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:关于电流限制

Guru**** 2366010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590381/tps7a47-about-current-limit

器件型号:TPS7A47

您好!

Q1、

根据数据表的 P.7、I (CL)最小值为1A、I (CL)典型值为1.26A。

但是,根据 P.9上的图10,I (CL)在推荐的工作范围内超过1.5A。

请问哪一个是正确的 I (CL)?

我想知道 I (CL)的最大值。 您能告诉我这种信息吗?

Q2、

您能告诉我过流保护方法吗?

这是折返过流保护吗?

Q3、

您能告诉我"从过流到检测"和 "从电流限制操作开始到输出电压达到0V "的时间吗?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    Q1、我对该器件的 EVM 进行了基准测量、我在90%* 0.5V 的室温下看到大约1.7A 的电流限制。
    Q2、它不是折返电流保护。 无论您在 Vout 上施加何种电压、其中一个 EVM 的电流限制都保持在1.5-1.7A 左右。 对于折返电流 LDO、电流限制取决于电压。 我们有一份应用手册、其中提供了有关恒定电流限制和折返电流限制的更多详细说明。 请在此处查看: www.ti.com/.../snva558.pdf (第13-17页)
    Q3、过流可能会导致热关断。 在热限制中、输出电压下降和负载电流可被减少至任何值(包括零)。 当器件在热关断模式下运行时、不适用任何性能特征规范。 根据过去的经验、该器件可在达到热温度后几十微秒内进入热关断模式。

    谢谢、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的回复。

    Q1、

    我认为电气特性的值(最小1A、典型值1.26A)是由变化引起的、是不是正确的?

    Q2、

    我知道过流保护方法类似于应用手册第12页的图8、

    真的可以吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    Q1、是的、您是对的、我们仅使用少量单元来生成 char 曲线、因此数据表典型值与 char 曲线中的值之间可能存在一些差异。
    Q2、此图显示了典型的电流限制曲线。 另一个应用手册对这种电流限制进行了更详细的解释。 请访问: www.ti.com/.../snva736.pdf

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JASon-San、

    感谢您的回复。
    我将返回 Q3、我想知道从过流情况到电流限制检测的时间。
    如果有、请告诉我该值。
    我不需要保证值、参考值是可以的。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!  

    Q3、每个不同部分的值不同、但时间大致为几十微秒。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JASon-San、

    感谢你的答复。
    我还有额外的问题。
    您能告诉我热关断温度的最大值和最小值吗?
    基准值也是可以的。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!  

    器件进入热关断状态的温度为170°C;恢复温度为150°C。 我们实际上在数据表中列出了热关断编号、请参阅第7页上的数据表。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    是否可以教授进入热关断的温度变化是如何的?

    此外、您能否告诉我进入热关断状态的温度的最大值和最小值?

    即使它是基准值、也没关系。

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!
    根据我过去的经验、通常对于同一器件、热关断在不同器件之间的差异不大(差异通常小于+/-2C)。 我们没有热关断的最小和最大规格。 如果您只需要参考值、我建议您使用典型值作为参考值。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

     "主导通 FET 的结温(TJ)"(写入数据表的第22页)和"工作虚拟结温、TJ"(写入 数据表的第5页)之间是否存在关系表达式?

    我认为"主导通 FET 的结温(TJ)"与"运行虚拟结温 TJ"相同。

    然而 、结温的绝对最大额定值为125°C (<170°C)、

    如果"主导通 FET 的结温(TJ)"与"运行虚拟结点、TJ"相同、

    我认为它将在达到170°C 之前损坏

    我想知道这两个温度之间是否有关系表达。

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    "10.3热保护"部分中讨论的 Tj 结温是当 LDO 中耗散过多热量(例如短路情况)时器件将关断其自身输出的温度。 这是一种保护机制,通常在不经过很短的时间的情况下发生,有助于防止对设备造成永久损坏。 热关断保护功能还允许器件在过热条件被去除或改善后恢复。

    当结温超过绝对最大额定值时、器件可能工作、也可能不工作。 "6.1绝对最大额定值"中的 Tj 结温描述了器件仍在其规格范围内运行且器件可靠性不会下降的结温的最高温度。 系统级设计应考虑让器件在其最大额定温度范围内运行。 在最高结温或更高温度下运行可能会缩短器件的预期运行寿命。

    此致、
    Jason Song