This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将3.6V 锂离子电池转换为12V

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61087, TPS61085, LM3478, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590499/how-to-convert-from-3-6v-li-ion-battery-to-12v

主题中讨论的其他器件:TPS61088TPS61087TPS61085LM3478TPS61089

您好:

我需要使用3.6V 锂离子电池为 Arduino 供电。 遗憾的是、Arduino 至少需要7V。 我可以使用哪种类型的升压转换器?

谢谢

电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用中的输出电流是多少? 我们提供 TpS61085、TPS61087、TPS61088/89、具体取决于您的输出额定功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电流为3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集成式升压转换器 TPS61088 能够在输入电压=3.3V 时输出12V/2A。 但它无法支持12V/3A。 这是具有最高输出功率的集成升压转换器。

    建议 您使用升压控制器、如 LM3478/81。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 TPS61089x?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Vin=3.3V 条件下、TPS61089只能输出12V/1.2A 电流。 因此它不适合!