This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700初始启动不稳定

Guru**** 2393545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591464/ucc28700-ucc28700-initial-startup-instability

器件型号:UCC28700

您好!

我有一个使用 UCC28700稳压器/控制器为某些电路和1A USB 充电端口提供5V 电压的设计。 我遇到的问题是、在初始启动(冷启动)时、输出不稳定。 它将关闭并打开几次、然后再继续。 之后是正常的(在低负载和满载条件下)。 这似乎与电解电容器的温度有关、或者可能与电容器充电电流有关? 我们非常感谢您的任何帮助。 随附了设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    感谢您关注 TI 的产品。 我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 由于时区不同、响应可能要到明天才响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Hello-Zac.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您(非常详细)的回复。 根据您的信息、我探测了 VDD 电压和 VBULK。 VBULK 不会降至160VDC 以下、但 VDD 降至15VDC 以下(可能更低、我没有使用快速采样率、因此我的探头上存在滤波)。 电流 VDD 电容为0.22uF (Y5V、-20%+80%、50VDC;容差可能是问题的根源、为什么不是所有单元都以这种方式工作)、因此我将其交换为0.47uF (X7R 50VDC)、这看起来已经解决了问题。

    您对此有任何疑问吗? 我知道它会增加启动时间、但这对我们的应用来说是可以的。 在这个交换之后、VDD 在启动期间从不会真正下降(只有从0VDC 逐渐上升到28VDC (满输出负载))。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zac、
    Mike 正在旅行。 他也可以在下周发表评论。 通常、您需要确保在运行期间、在整个应用条件下并考虑组件容差的 Vdd 范围保持在适当的 UVLO (欠压锁定)范围内。 (高于导通电压(最大值23V)、但在所有条件下(8.45V)、导通电压之后保持高于较低电平)。
    此外、我不确定您是否看过此应用手册中有关 TI PSR 反激式器件常见调试建议的内容: www.tij.co.jp/.../slua783.pdf

    它可能会在您的设计中发挥作用。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    此致、
    John