This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:大家好,我将使用 TPS40170,但我希望使用外部误差放大器,而不是 IC 中的内置误差放大器,因为我需要更高的精度。 芯片输入引脚 FB 和 COMP 以及 TRK 显示在方框图中。 我能不能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588022/tps40170-hello-i-am-about-to-use-tps40170-but-would-like-to-use-external-error-amplifier-instead-of-built-in-error-amplifier-in-the-ic-since-i-d-need-much-higher-accuracy-the-chip-input-pins-fb-and-comp-and-trk-are-presented-

器件型号:TPS40170

您好!

我即将使用 TPS40170 ,但我希望使用外部误差放大器,而不是 IC 中的内置误差放大器,因为我需要更高的精度。

芯片输入引脚 FB、COMP 和 TRK 显示在 方框图中(不是真实的原理图)。

我能否为内部误差放大器提供单位增益并使用外部误差放大器进行馈送、如果是、如何实现?

我是否可以使用其他想法来避免使用内部 E/A?

非常感谢、

Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该能够将内部放大器配置为固定增益或单位增益、并使用外部误差放大器控制调节。 或者、只要 TRK 电压低于0.6V 的内部基准并且仍然使用内部误差放大器、您就可以在 TRK 引脚上使用外部精密基准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS40170_5F00_Ext_5F00_Error_5F00_amp_5F00_Ref.pdf

    以下是建议的方法: TPS40170内部的误差放大器是一种传统的电压输出运算放大器。(不是跨导电流输出类型)该类型的运算放大器不能超出驱动器范围。 正如 John 建议的那样、将其配置为单位增益。 但这是一个反相级;因此等值输入和反馈电阻器将为您提供大约-1的增益。 接下来、您将需要一个额外的单位增益反相级、该级的偏移电压几乎与器件内部的0.6V Vref 相同。  接下来、添加您自己的误差放大器和精密外部基准。 两个运算放大器必须直接从控制器的3.3V Vdd 引脚运行。 所有外部电路的总电流消耗必须小于5mA。   具有轨到轨输出摆幅且不会出现相位反转的运算放大器是必不可少的。 请务必确保外部单位增益反相器的输出摆幅不高于3.6V、并对 FB 输入进行过驱动。 您可以选择由3.3V VDD 或8.0V VBP 源驱动的串联或并联类型外部基准。 外部反馈网络将基于所选的新外部基准电压。 使用一个额外的分频器来获得外部单位增益反相器的0.6V 偏移。

    理论上、这应该起作用。 在实践中  、路径中可能存在三个放大器级的问题。 应使用频率响应分析器确认补偿器件的选择。 确保在启动期间确认操作正确。 外部误差放大器可能会在启动期间撞到电源轨、并在启动间隔结束时导致输出过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有连接到该特定的芯片、让我来重述我的问题、您能不能建议同步降压驱动器在固定负载上充当电流源、并由外部误差放大器进行控制(以便实现额外的精度/精度/温度稳定性和低噪声)

    SYNC 选项是一个加号、但不是必需的。

    是否有可用的演示板?

    应用中的 DC/DC 输入电压范围为7-18Vdc、输出可编程为0-6A、0-6V、非常感谢。