This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:传统软件下载

Guru**** 2316870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591508/fusion_digital_power_designer-legacy-software-download

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

在哪里可以找到旧版本的 Fusion Digital Power 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    您使用的是哪种器件? 是否有您感兴趣的特定版本?最新版本是否存在影响您的问题?

    我们仅在网站上列出最新版本。 对于 ucd31xx 器件用户、我们使用 Fusion Digital Power Studio (www.ti.com/.../fusion-digital-power-studio) 、因为它与 Fusion Digital Power Designer 分离。

    Amiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amiel、

    我的器件是 UCD90160。 我正在使用版本1.9.78。 是的、最新版本存在问题。 我和 Aaron Spaete 和 Russell Wetherley 一起工作。

    当我获取在1.9版本上创建的 XML 并在新版本中将其打开时、导轨的名称不存在? 我没有进一步推入、看看是否输入了 GPI 和 GPO 名称。

    作为一项解决方案、我想在测试站上安装一个旧版本、以便我的技术人员能够进行工作/与之合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、7.0.11版已上传到 TI 的网站、我相信这可以解决您在铁路名称方面发现的问题。

    www.ti.com/.../fusion_digital_power_designer digit&tisearch=Search-en-Everything

    只是想提醒 一下相关问题:电源轨名称不会存储在 UCD 器件本身中。 因此、连接到已 加载配置的器件的新主机或具有新软件版本的主机将不会在 Fusion GUI 中显示电源轨名称。  在这种情况下、只需将配置文件重新应用到器 件、GUI 就会根据器件和地址选取名称并将其存储到 perf 文件中、以便在将来连接到实时器件时、名称将自动可用。  注意:由于这一特性、在多种电路板设计中使用同一器件时使用不同的地址是合理的、如果用户将以固定频率在这些设计之间切换、则可以避免混淆。