This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51221EVM-520:如何使用 BQ51221EVM 和 BQ501210测量交流/直流效率?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568278/bq51221evm-520-how-to-measure-ac-dc-efficiency-with-bq51221evm-and-bq501210

器件型号:BQ51221EVM-520
主题中讨论的其他器件:BQ501210BQ51221

你好

我对 RX ( BQ51221EVM)和 TX (BQ501210)的测量效率感到难以置信。

如何测量   AC1、AC2上的 Rx 输入电压和电流?

我使用  探头(有源探头) AC1-AC2测得的电压。 和电流探测线圈电流。

和 乘积 RMS 电压(AC1-AC2)和 RMS 线圈。

正确吗?

请告诉我详细信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流电源测量的困难在于功率因数以及电流和电压波形的失真。 一个很好的解决方案是使用功率分析仪来解决这个问题、Yokogawa 为此制作了许多仪器。 这将提供一个可以与直流输出功率进行比较的以瓦为单位的答案。
    RMS 电压和 RMS 电流将提供视在功率(VA)、且值更大。

    bq51221将在 AC 1和 AC2上使用同步整流来重新生成输出、以减少功率损耗。 在满载时、控制环路将 RECT 电压保持在比输出设定点高300mV 左右。 结合上述特性、bq51221的效率将达到大约90%。